ZHCUBV0A March 2024 – February 2025 DLPC964
| 信号名称 | 输入/输出 | 说明 |
|---|---|---|
|
refclk_ui_p refclk_ui_n |
输入 | 从 DLPC964 Apps FPGA 生成的固定 200MHz LVDS 基准时钟(参考自 VC-707:U51)。 |
| reset_ui | 输入 | 用于复位 DLPC964 Apps FPGA 的按钮(参考自 VC-707:SW7)。 |
| irqz | 输入 | 来自 DLPC964 控制器的 PBC 中断。 |
| running | 输出 | 转到 DLPC964 Apps FPGA 上的 LED0(参考自 VC-707 GPIO_LED_0)以在退出复位时发出信号。 |
| C964_init_done | 输入 | 来自 DLPC964 的输入,指示 DLPC964 Apps FPGA 退出复位。 |
| wdt_enablez | 输出 | 在运行中,看门狗计时器设置为“1” |
| rxlpmen | 输出 | 设置为 0 可实现低功耗模式均衡。更多信息,请参阅 Xilinx 应用手册。 |
| ext_hssi_rst | 输出 | 复位 DLPC964 HSSI 接口的信号。 |
| hssi_bus_err | 输入 | 从 DLPC964 指示在将最后一个块加载到 DLPC964 时存在同步错误。 |
| hssi_rst_act | 输入 | 从 DLPC964 向 Apps DLPC964 指示 HSSI 正在复位。 |
| load2 | 输出 | 在 DLPC964 初始化过程中用于在 load2 模式下设置 DMD。 |
| blkmode[1:0] | 输出 | 在 DLPC964 初始化过程中用于设置 DMD 超块模式。 |
| blkaddr[4:0] | 输出 | 发出的 mcp_start 发送到的块(或超块)地址。 |
| mcp_start | 输出 | 指示 DLPC964 加载任何发送到 DMD 的数据。 |
| mcp_active[3:0] | 输入 | 当 DMD 正在将数据加载到 DMD 时从 DLPC964 发出信号。一次只能进行 4 个加载。 |
| blkloadz | 输入 | 从 DLPC964 指示发送的块数据已加载完毕且已准备好发送至 DMD。 |
| dmdload_req | 输出 | 指示 DLPC964 将最近发送到控制器的块加载到 DMD 中。 |
|
gtrx_ch0_refclk_p/n gtrx_ch1_refclk_p/n gtrx_ch2_refclk_p/n gtrx_ch3_refclk_p/n |
输入 | DLPC964 为每个 Aurora 发送通道(GTX 通道 0 - 3)提供的基准时钟。 |
| ch0_gtx_p/n[2:0] | 输出 |
Aurora 10Gbps 发送通道 0。 user-k 数据仅与数据一起通过通道 0 发送。 启用慢速模式 (pbc_bpg_normal_mode_en = 0) 时,通道 0 是唯一发送数据的通道。 |
| ch1_gtx_p/n[2:0] | 输出 | Aurora 10Gbps 发送通道 1。 |
| ch2_gtx_p/n[2:0] | 输出 | Aurora 10Gbps 发送通道 2。 |
| ch3_gtx_p/n[2:0] | 输出 | Aurora 10Gbps 发送通道 3。 |
| i2c_sda | INOUT | 与 DLPC964 共享的 I2C 数据线路。 |
| i2c_scl | INOUT | 与 DLPC964 共享的 I2C 时钟线路。 |
| fmc_gpio[6:0] | INOUT | DLPC964 Apps FPGA 和 DLPC964 之间的 GPIO。 |
| led | 输出 | 转到 DLPC964 Apps FPGA 上的 LED1(参考自 VC-707 GPIO_LED_1)以在启用 BPG 时发出信号。 |
| testmux_uo[15:0] | INOUT | 适用于 DLPC964 Apps FPGA 的调试多路复用器。 |