ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
通过 Device Settings 选项卡,用户可以更改并非特定于器件一个通道的器件级设置。此外,Device Settings 选项卡中还显示了所有故障诊断以及每个单独故障(包括逐器件和逐通道)的统计信息和说明。此视图的非故障示例如下所示。
图 3-11 器件视图从这里,用户可以点击并更改 General 框中的任何设置,相应的器件设置将会随之更改。此外,该选项卡会实时显示器件的故障诊断。如果 Setting 框设置为 Automatic,则会在后台运行线程,以定期轮询器件的故障状态。出现故障时,相应的故障圆圈会变为红色。用户可以点击任一圆圈,在 Statistics 框中填充故障说明、上次故障发生时间和触发特定故障的总次数。
图 3-12 故障器件视图在以上示例中,报告了通道 1 上的开路负载故障。请注意,当发生某些故障时,也会报告 FAULT 引脚被触发。该引脚是从高侧开关连接到微控制器的开漏故障引脚。
请注意,某些器件故障(例如 POR)会在读取时被清除。因此,这些器件故障对于 GUI 自动轮询故障状态而言并不可取,因为可能会错过重要的故障事件。为了解决此问题,可将器件设置为 Manual 更新模式。在此模式下,用户必须点击 Manual Update 按钮来读取故障状态并更新 GUI 上的指示。