ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

“Command Center”视图

“Command Center”视图旨在让您快速访问所连接高侧开关的一些常用配置和运行时设置。用户能够打开/关闭个别通道、绘制 ADC 读数图(例如电流检测)、配置 PWM 设置以及将器件置于多种诊断状态。请注意,默认情况下,器件设置为自动保留在 GUI 中所做的更改。这意味着,当用户更改接口上的设置时,该命令通过 USB 发送并转换为 SPI 命令,以保持高侧开关状态。

要启用/禁用个别通道,只需在 Channel Enable 框中点击所需通道即可。如果输出端有负载,这会导致相应通道开启并传导电流。同样,若要为特定通道启用电流检测/绘制,请在 Graph Settings 框中点击所需的通道。这会使 GUI 启动轮询线程,以定期读取电流检测寄存器的高侧开关。启用某个通道进行图形绘制时,微控制器会自动启用寄存器设置中的相关 ADC 位。

TPS2HCS10-Q1 电流检测图图 3-1 电流检测图

请注意,默认情况下,器件设置为先收集指定数量的值并对其求平均值,然后将这些值绘制到图形中。可以通过 Count 设置来更改收集的样本数上限,并可以使用 Avg 设置来更改平均样本数。除了负载电流外,该器件还可以配置为绘制/报告 FET 温度和输出电压。此设置通过 Source 框进行更改。

TPS2HCS10-Q1 电压图图 3-2 电压图

使用 Log to File 按钮,用户能够将任何检测读数转储到指定的逗号分隔值 (CSV) 文件中。选中此框后,如果该位置有效,程序会提示您输入保存和开始录制文件的位置。如果 Log to File 按钮已关闭或程序已关闭,则会关闭/保存日志文件。

Quick Commands 框提供各种设置/诊断命令。可针对每个通道快速配置 LPM 退出电流,并可通过 Low-Power Mode 框强制器件进入低功耗模式。进入低功耗模式后,如果相应通道上的负载电流超过设置中配置的值(或者未选中“Low-Power Mode”框),器件会退出低功耗模式。有关低功耗模式的确切操作行为,请参阅器件数据表 (SLVSGY2)。

Force Limp Home 框会强制器件进入跛行回家模式状态。通常,外部电路旨在当发生系统范围的故障时触发高侧开关的 LHI 引脚,但为了进行评估,Force Limp Home 框会使 MCU 强制触发高侧开关的 LHI 引脚。这会使器件默认为高侧开关的器件配置寄存器中配置的状态(有关详细信息,请参阅数据表)。

Sleep Mode 按钮会提示一个对话框,以将器件置于睡眠模式。在睡眠模式下,器件以极低功耗进入非活动状态。在此模式下,所有器件配置均复位为复位值。但是,Smart Fuse Configurator 软件具有在退出睡眠模式后恢复所配置值的逻辑。点击睡眠模式按钮后,会出现提示,警告用户状态将会更改。

TPS2HCS10-Q1 进入睡眠模式图 3-3 进入睡眠模式

点击 Yes 后,器件会通过 SPI 写入相应的 SLEEP 寄存器而进入睡眠模式。器件将保持在睡眠模式,直到用户在 GUI 上点击 OK。

TPS2HCS10-Q1 器件处于睡眠模式图 3-4 器件处于睡眠模式

点击 OK 后,会发生虚拟写入,使器件退出睡眠模式。退出睡眠模式后,GUI 会从 GUI 中获取当前配置设置并将这些设置写回器件。

TPS2HCS10-Q1 退出睡眠模式图 3-5 退出睡眠模式