ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
通过 I2T Tuner 选项卡,用户可以配置/调优高侧开关的 I2T 设置,并直观显示生成的曲线与定制导线配置文件的关系。在 I2T Curve 子选项卡上,可以使用定制提供的导线模型实时配置器件的 I2T 曲线。
图 3-6 I2T 曲线调谐器通过调整 I2T Trip Value 滑块,I2T 曲线会在图中实时调整。请注意,当滑块发生更改时,GUI 会保留器件的新值(如果启用了自动保留,默认情况下为如此)。
图 3-7 调整 I2T 跳变值在 Wire Properties 框中,用户可以根据当前的 I2T 图绘制导线模型。提供了几个不同的示例/虚拟模型,但是用户能够以 CSV 格式提供导线模型。这种格式是一种简单的 CSV 格式,其中包含电流值和时间值。例如,以下 CSV 文件:
Current,Time
5,100
8,80
10,50
13,40
15,30
17,20
18,10
19,5
这会将以下曲线绘制在 I2T 图上。
图 3-8 定制导线模型用户还可以在图表上绘制静态直流脉冲(RMS 电流 + 时间),以确定特定 I2T 设置是否会因电容浪涌事件等瞬态而发生跳变。在 Pulse Check 复选框中,启用脉冲并输入电流/持续时间。下面是绘制静态电流点的示例:
图 3-9 自定义脉冲在以上示例中,输入脉冲低于 I2T 跳变曲线,表示器件不会因提供的瞬态事件而错误跳变。
在 Complete 子选项卡中,用户可以检查数据表中所述的完整保险丝电流曲线。
图 3-10 完整电流曲线当 Tuning Parameters 框下的任何控件发生更改时,图形会实时更新以显示更新后的参数。