ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
事件编号 | 事件名称 | I/O | 说明 |
---|---|---|---|
76 | PdNegotiationInProcess | 输出 | 在供电方模式下,此 GPIO 在收到请求消息后、发送接受消息之前生效。此 GPIO 在发送 PS_RDY 消息后失效。在受电方模式下,此 GPIO 在发送请求消息之前生效,并在收到 PS_RDY 消息后失效。在任一模式下,当发生断开时,此 GPIO 失效。 |
75 | AttachedAsSink | 输出 | 当 PD 控制器有一个端口连接到供电方时,此 GPIO 将生效。仅当 PD 控制器中的端口均未连接到供电方时,此 GPIO 才会在断开、硬复位、电源角色交换期间失效。 |
73 | EnableSource | 输出 | 当 PD 控制器发送一条接受消息以根据高功率合约开始在上提供 VBUS 时,此 GPIO 生效为高电平。只要高功率合约有效,便会保持高电平。如果从高功率合约转换到低功率合约,则在发送 PS_Rdy 消息后,此 GPIO 将发生从高到低的转换。 |
71 | 保留 | ||
69 | MRESET | 输入 | 在此 GPIO 上出现上升沿时,PD 控制器将在延迟后驱动 RESETZ GPIO 上的上升沿。在此 GPIO 上出现下降沿时,PD 控制器将在延迟后驱动 RESETZ GPIO 上的下降沿。 |
68 | RESETZ | 输出 | 与 MRESET 搭配使用。 |
67 | Fault_Condition_Active_Low_Global | 输出 | 在端口上发生过流事件时生效为低电平。 |
61 | Dp_Dm_Mux_Enable_Event | 输出 | 必须使用此 GPIO 启用/禁用 USB 2.0 D+/D- 多路复用器。此 GPIO 在连接时驱动至高电平,断开时驱动至低电平。 |
52 | VCONN_On_Event | 输出 | 启用 PP_CABLE1 后,此 GPIO 将生效。 |
50 | Debug_Accessory_Mode_Event | 输出 | 输出:当调试附件连接后,此 GPIO 生效为高电平。 |
48 | Audio_Mode_Event | 输出 | 输出:当音频附件 (Ra/Ra) 连接后,此 GPIO 生效为高电平。 |
45 | Prevent_DRSwap_To_UFP_Event | 输入 | 当 GPIO 为高电平时,PD 控制器将拒绝任何端口伙伴请求将数据角色从 DFP 更改为 UFP 的 DR_Swap 消息。 |
44 | UFP_Indicator_Event | 输出 | 当 PD 控制器中任何端口的数据角色为 UFP 时,此 GPIO 将驱动至高电平。 |
43 | Barrel_Jack_Event | 输入 | 当此 GPIO 为高电平时,PD 控制器将其解释为连接了筒形插孔适配器并且系统已通电。因此,当触发此事件时,它将清除电池电量耗尽标志并尝试执行电源角色交换以转换为供电方。 |
42:36 | 保留 | ||
35 | Fault_Condition_Active_Low_Event | 输出 | 发生过流事件时生效为低电平。 |
33 | Fault_Input_Event | 输入 | 由系统设置为低电平时,端口 1 进入 Type-C 错误恢复状态。设置为高电平时,不执行任何操作。 |
32:30 | 保留 | ||
29 | UFP_DFP_Event | 输出 | 输出:当端口 1 作为 UFP 运行时,生效为高电平。当端口作为 DFP 运行时,生效为低电平。 |
28:14 | 保留 | ||
13 | SourcePDOContractBit2 | 输出 | 输出:二进制编码输出的位 2,指示供电方 PDO1 到 PDO7 的协商时间(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)。 |
12 | SourcePDOContractBit1 | 输出 | 输出:二进制编码输出的位 1,指示供电方 PDO1 到 PDO7 的协商时间(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)。 |
11 | SourcePDOContractBit0 | 输出 | 输出:二进制编码输出的位 0,指示供电方 PDO1 到 PDO7 的协商时间(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)。 |
10 | SourcePDO4Contract | 输出 | 输出:已协商供电方 PDO4(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)时生效为高电平。已协商除 PDO2 之外的 PDO 时失效。 |
9 | SourcePDO3Contract | 输出 | 输出:已协商供电方 PDO3(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)时生效为高电平。已协商除 PDO2 之外的 PDO 时失效。 |
8 | SourcePDO2Contract | 输出 | 输出:已协商供电方 PDO2(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)时生效为高电平。已协商除 PDO2 之外的 PDO 时失效。 |
7 | SourcePDO1Contract | 输出 | 输出:已协商供电方 PDO1(已发送接受消息并且 tSrcTransition 计时器已到期)时生效为高电平。已协商除 PDO1 之外的 PDO 时失效。 |
6:4 | 保留 | ||
3 | Cable_Orientation_Event | 输出 | 输出:指示插头方向。插头顶面朝上连接(CC1 连接到电缆中的 CC)或断开时为低电平。插头顶面朝下连接(CC2 连接到电缆中的 CC)时为高电平。 |
1 | PlugEvent | 输出 | 输出:发生插头事件时(已连接状态)生效为高电平,否则为低电平。 |
0 | NullEvent | 不适用 | 没有与此 GPIO 关联的事件。 |