ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
表 A-1 中列出了安全仪表系统可能采用的各种冗余架构。如需了解更多信息,请参阅 [10]。
| 诊断实现 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1oo1 架构![]() |
无。 |
| 2 | 1oo1D![]() |
诊断通道是使用各种硬件诊断特性(如看门狗)实现的。 |
| 3 | 1oo1D 与上图相同。 |
诊断通道是使用互惠式比较(使用两个处理单元来实现互惠式比较)和其他硬件诊断特性实现的。 |
| 4 | 1oo2![]() |
两个不同的处理单元用于实现一个通道。 |
| 5 | 2oo2![]() |
两个不同的处理单元用于实现一个通道。 |
| 6 | 2oo2D![]() |
#2 的两个 1oo1D 结构通过导线连接在一起以实现一个安全通道。 |
| 7 | 2oo2D 与上图相同。 |
#3 的两个 1oo1D 结构通过导线连接在一起。 |
| 8 | 1oo2D![]() |
类似于 #6 的 2oo2D 实现,带有额外的控制线路(通过导线连接)以使用另一个单元控制一组单元 |
| 9 | 1oo2D 与上图相同。 |
类似于 #7 的 2oo2D 实现,带有额外的控制线路(通过导线连接)以使用另一个单元控制一组单元。 |
| 10 | 2oo3![]() |
使用三个不同的处理单元来实现多数表决。第四个通道可以单独使用,也可以与硬件诊断特性一同使用。 |