ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
C28x_STL 实现 CPU3 - CPU 的软件测试。该库已通过 TÜV SÜD 认证,符合 ISO26262:2018 ASIL B 的 LFM。C28x_STL 直接在 CPU 上运行,并有效地测试 CPU 寄存器、CPU 指令、CPU 标志、FPU、TMU 和 VCU-CRC 功能的子集。VCU 中的 Viterbi 和复杂数学指令未包含在 C28x_STL 中,不得用于安全相关软件。
为了运行这些测试,C28x_STL 会占用程序存储器的存储空间和专用的执行 RAM 空间。所有 C28x_STL 测试本质上都具有破坏性,无法将系统恢复到原始状态。由于 C28x_STL 测试和报告 CPU 本身的运行状况,并且无法有效地保存和恢复系统状态,因此必须将其集成到应用的启动部分。系统集成商应启用看门狗,确保应用免受失控代码的影响。
系统集成商必须查阅 C28x_STL 用户指南,了解将该库集成到主机应用程序的所有方面。