ZHCU712B april 2020 – july 2023
问题: 我的现有 CLB 工程与最新的 CLB 软件包不兼容。我在 CCS 问题窗口中看到以下构建错误:“No such resource: /TILE.syscfg.js”。
答案:SysConfig 中的最新更改现在需要修改和更新工程的 .syscfg 文件,以反映 TILE 资源在 CLB 包中的新位置。
为了更新该文件,您将需要使用文本编辑器修改 .syscfg 文件。
更新以下代码行:
var TILE = scripting.addModule("/TILE");
替换为:
var TILE = scripting.addModule("/utilities/clb_tool/clb_syscfg/source/TILE");
问题: 在计算机上使用 CLB 工具有哪些要求?
答案:下面列出了最低要求
问题: 控制台输出上有许多有关为 CLB 仿真生成 .vcd 文件的警告,我是否需要修复一些问题?
答案:可以忽略这些警告。它们是由于编译指令中使用的调试消息标志而生成的,因此它们不会影响功能。只需要注意错误。
图 6-1 仿真警告示例