ZHCU712B april 2020 – july 2023
本节简要说明了在“CLB.vcd”文件中创建的不同跟踪信号。请注意,某些信号或组不可用,具体取决于为其创建仿真的器件上可用的 CLB 类型。
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| sc_top_clock | CLB 的时钟信号 |
| sc_top_reset | CLB 的复位信号 |
| sc_top_enable | CLB 使能信号;用于启用 CLB 子模块 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_AOC_N_clb_output | AOC 子模块的输出 |
| TILE#_AOC_N_mux_ctrl [15:0] | AOC 多路复用器控制值;值与 CLB_OUTPUT_COND_CTRL_N 寄存器的格式相同 |
| TILE#_AOC_N_release_signal | 释放信号;根据在 TILE#_AOC_N_mux_ctrl 中选择的释放选项确定何时设置、清除或延迟 CLB 输出(默认释放信号不会改变 CLB 输出) |
| TILE#_AOC_N_gate_signal | 栅极信号;该信号通过 AND、OR 或 XOR 运算与 CLB 输出进行逻辑组合,具体取决于在 TILE#_AOC_N_mux_ctrl 中选择的选项(默认栅极信号不会改变输出) |
| TILE#_AOC_N_mux_input_clb_tile_output | CLB 输出信号对应于该信号的同一 AOC 编号;例如,CLB 输出 0 是 AOC 0 的输入选项 |
| TILE#_AOC_N_mux_input_boundary_input | CLB 边界输入信号对应于该信号的同一 AOC 编号;例如,CLB 边界输入 0 是 AOC 0 的输入选项 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_BOUNDARY_CLB_outputN | CLB 边界输出信号;该信号从 CLB 外设路由到器件的其余部分;如果器件具有此类 CLB,则该信号已通过 AOC 子模块(有关更多详细信息,请参阅器件技术参考手册中的“CLB 逻辑块”部分) |
| TILE#_BOUNDARY_muxed_and_filtered_inputN | 在通过任何同步、启用输入流水线滤波器或边缘滤波器后,CLB 模块的输入 |
| TILE#_BOUNDARY_inputN_ctrl [31:0] | 用于启用同步、输入流水线滤波器或边缘滤波器的控制值 |
| TILE#_BOUNDARY_original_inputN | 在进行同步、流水线或边沿滤波等任何修改之前的 CLB 模块输入 |
| TILE#_BOUNDARY_clock | CLB 的时钟信号 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_COUNTER_X_reconfig_pipeline_en | 可重新配置的流水线的使能信号,用于对 HLC 和计数器子模块的操作进行流水线处理(这与流水线输入滤波器启用不同) |
| TILE#_COUNTER_X_counter_equals_match2 | 当计数器值等于匹配基准 2 值时,此信号为高电平;如果在串行器模式下启用匹配基准 2 抽头输出、则当所选的计数器位位置为高电平时,此信号为高电平 |
| TILE#_COUNTER_X_counter_equals_match1 | 当计数器值等于匹配基准 1 值时,此信号为高电平;如果在串行器模式下启用匹配基准 1 抽头输出,则当所选的计数器位位置为高电平时,此信号为高电平 |
| TILE#_COUNTER_X_counter_equals_zero | 当计数器值等于零时,此信号为高电平 |
| TILE#_COUNTER_X_match2_val [31:0] | 匹配基准 2 的值;可通过 HLC 进行修改 |
| TILE#_COUNTER_X_match1_val [31:0] | 匹配参考 1 的值;可通过 HLC 进行修改 |
| TILE#_COUNTER_X_counter_output [31:0] | 计数器本身的值 |
| TILE#_COUNTER_X_hlc_match2_load_en | 加载使能信号,用于确定何时从 HLC 子模块加载匹配基准 2 值;这与 TILE#_HLC_hlc_counterX_match2_load_en 信号匹配 |
| TILE#_COUNTER_X_hlc_match1_load_en | 加载使能信号,用于确定何时从 HLC 子模块加载匹配基准 1 值;这与 TILE#_HLC_hlc_counterX_match1_load_en 信号匹配 |
| TILE#_COUNTER_X_hlc_counter_load_en | 加载使能信号,用于确定何时使用来自 HLC 子模块的值加载计数器;这与 TILE#_HLC_hlc_counterX_load_en 信号匹配 |
| TILE#_COUNTER_X_hlc_counter_load_val [31:0] | 从 HLC 子模块加载的计数器值;此值加载到匹配基准 1、匹配基准 2 或计数器值,具体取决于是否设置了适当的 HLC 加载使能(即取决于 HLC 正在执行的指令)。这与 TILE#_HLC_counter_hlc_load_value 信号匹配 |
| TILE#_COUNTER_X_match2_tap [4:0] | 指定计数器的哪个位要针对匹配基准 2 进行抽取 |
| TILE#_COUNTER_X_match2_tap_en | 使能信号,它允许计数器抽取由 TILE#_COUNTER_X_match2_tap 指定的位;TILE#_COUNTER_X_counter_equals_match2 在设置适当的抽取位时为高电平,这会有效地将位位置从计数器抽取到匹配基准 2 输出 |
| TILE#_COUNTER_X_match1_tap [4:0] | 指定要为匹配基准 1 抽取计数器的哪个位 |
| TILE#_COUNTER_X_match1_tap_en | 使能信号,它允许计数器抽取由 TILE#_COUNTER_X_match1_tap 指定的位;在设置了适当的抽取位时,TILE#_COUNTER_X_counter_equals_match1 为高电平,这会有效地将位位置从计数器抽取到匹配基准 2 输出 |
| TILE#_COUNTER_X_lfsr_en | 线性反馈移位寄存器的使能信号;这将允许计数器子模块计算串行位流上的 CRC |
| TILE#_COUNTER_X_global_serializer_en | 串行器的使能信号;启用时,计数器加载下一个 LFSR 串行值或相应的串行值(有关更多详细信息,请参阅器件技术参考手册) |
| TILE#_COUNTER_X_mode1 | 控制计数器的方向;设置为 1 时递增计数,设置为 0 时递减计数 |
| TILE#_COUNTER_X_mode0 | 控制是否停止计数器;设置为 1 时启用计数 |
| TILE#_COUNTER_X_global_reset | CLB 的复位信号 |
| TILE#_COUNTER_X_add_or_shift_dir | 如果计数器事件已启用且未针对加载事件进行配置,则当事件增加计数器值或将计数器值左移动时,该信号为高电平,否则设置为 0 |
| TILE#_COUNTER_X_add_or_shift_on_event_en | 如果计数器配置为在事件发生时增加或移位,则此信号设置为高电平,否则设置为 0 |
| TILE#_COUNTER_X_add_or_shift_mode | 如果计数器增加或减少,则此信号设置为高电平,否则设置为 0 |
| TILE#_COUNTER_X_global_en | CLB 使能信号 |
| TILE#_COUNTER_X_event_load_val [31:0] | 当事件发生且事件操作配置为“load”时,会将此值加载到计数器 |
| TILE#_COUNTER_X_event | 当一个事件已经发生或正在发生时,此信号为高电平 |
| TILE#_COUNTER_X_counter_reset | 计数器子模块的复位信号 |
| TILE#_COUNTER_X_clock | CLB 的时钟信号 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_FSM_X_fsm_lut_output | FSM 查找表输出方程的输出 |
| TILE#_FSM_X_fsm_s1_output | FSM 状态 1 方程的输出 |
| TILE#_FSM_X_fsm_s0_output | FSM 状态 0 方程的输出 |
| TILE#_FSM_X_LUT_output_equation [15:0] | 表示 FSM 查找表输出方程的值 |
| TILE#_FSM_X_state1_equation_output [15:0] | 表示 FSM 状态 1 方程的值 |
| TILE#_FSM_X_state0_equation_output [15:0] | 表示 FSM 状态 0 方程的值 |
| TILE#_FSM_X_extra_external_input_select1 | 选择外部输入 3 (e3) 的值来自何处;何时使用高电平 e3,何时使用低电平状态 1 (s1) |
| TILE#_FSM_X_extra_external_input_select0 | 选择外部输入 2 (e2) 的值的来源;何时使用高电平 e2,何时使用低电平状态 0 (s0) |
| TILE#_FSM_X_extra_external_input1 | FSM 子模块的额外外部输入 1 (xe1);选择作为 xe1 的信号来自 CLB 内部并且只能用于查找表输出方程中 |
| TILE#_FSM_X_extra_external_input0 | FSM 子模块的额外外部输入 0 (xe0);选择作为 xe0 的信号来自 CLB 内部并且只能用于查找表输出方程中 |
| TILE#_FSM_X_external_input1 | FSM 子模块的外部输入 1 (e1);选择作为 e1 的信号来自 CLB 内部并且可用于状态 0、状态 1 和查找表输出方程中 |
| TILE#_FSM_X_external_input0 | FSM 子模块的外部输入 0 (e0);选择作为 e0 的信号来自 CLB 内部并且可用于状态 0、状态 1 和查找表输出方程中 |
| TILE#_FSM_X_global_reset | CLB 的复位信号 |
| TILE#_FSM_X_global_en | CLB 使能信号 |
| TILE#_FSM_X_clock | CLB 的时钟信号 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_HLC_spi_export_receive_buffer [15:0] | 表示存储在 SPI RX 缓冲区中的数据;这有助于使用 HLC 子模块通过 SPI 缓冲区验证数据导出 |
| TILE#_HLC_fifo_overflow_signal | 当为高电平时,此信号指示发生了 FIFO 上溢(在 FIFO 满时推) |
| TILE#_HLC_fifo_underflow_signal | 当为高电平时,此信号指示发生了 FIFO 下溢(在 FIFO 为空时拉) |
| TILE#_HLC_fifo_write_pointer [1:0] | 推 FIFO 写指针的当前值(零索引) |
| TILE#_HLC_fifo_read_pointer [1:0] | 拉 FIFO 读取指针的当前值(零索引) |
| TILE#_HLC_push_fifo(Y) [31:0] | 代表推 FIFO 中的当前值 |
| TILE#_HLC_pull_fifo(Y) [31:0] | 代表拉 FIFO 中的当前值 |
| TILE#_HLC_program_current_instruction [11:0] | 显示 HLC 正在执行当前指令的操作码的信号 |
| TILE#_HLC_register(Y) [31:0] | 表示 HLC 寄存器 R0 至 R3 的当前值 |
| TILE#_HLC_program_interrupt_number [31:0] | 指示 HLC 触发了哪个中断的信号;默认值为 0xFFFF,否则该值代表来自中断操作码最后 6 位的中断值 |
| TILE#_HLC_program_interrupt_flag | 当 HLC 执行的当前指令是中断时,此信号为高电平 |
| TILE#_HLC_hlc_counterX_match2_load_en | 使能信号;当 HLC 使用 MOV_T2 指令加载相应的计数器匹配基准 2 值时,此信号会变为高电平;这与相应的 TILE#_COUNTER_X_hlc_match2_load_en 信号匹配 |
| TILE#_HLC_hlc_counterX_match1_load_en | 使能信号;当 HLC 使用 MOV_T1 指令加载相应的计数器匹配基准 1 值时,此信号会变为高电平;这与相应的 TILE#_COUNTER_X_hlc_match1_load_en 信号匹配 |
| TILE#_HLC_hlc_counterX_load_en | 使能信号;当 HLC 使用 MOV 指令加载相应的计数器值时,此信号会变为高电平;这与相应的 TILE#_COUNTER_X_hlc_counter_load_en 信号匹配 |
| TILE#_HLC_counter_hlc_load_value [31:0] | 加载到匹配基准 1、匹配基准 2 的计数器值或取决于 HLC 正在执行的指令的计数器值;这与相应的 TILE#_COUNTER_X_hlc_counter_load_val 信号匹配 |
| TILE#_HLC_spi_export_enable | 此信号指示已启用通过 SPI RX 缓冲区导出数据 |
| TILE#_HLC_reconfig_pipeline_enable | 此信号指示启用了可重新配置的流水线模式(这会影响计数器和 HLC 子模块) |
| TILE#_HLC_alternate_event_clb_async_output(N) | 此组信号表示来自 AOC 子模块的 CLB 的异步输出;这是用于 HLC 的替代事件之一 |
| TILE#_HLC_alternate_event_clb_output(N) | 此组信号表示来自 OUTLUT 子模块的 CLB 的输出;这是用于 HLC 的备用事件之一 |
| TILE#_HLC_hlc_event_trigger(31..0) | 表示 HLC 事件触发信号的一组信号;要查找哪个事件触发信号与哪个 HLC 事件触发信号值相对应,请查看器件技术参考手册(请注意,备用事件不是此组信号的一部分) |
| TILE#_HLC_alternate_event_input_selectY | 此选择指示备用事件组是否用于相应的 HLC 事件 |
| TILE#_HLC_spi_shift_value [4:0] | 用于确定 32 位 R0 寄存器中哪 16 位导出到 SPI RX 缓冲区的值(例如,值 1 选择 R0 寄存器的位 16:1) |
| TILE#_HLC_spi_event_trigger [4:0] | 此信号确定哪个 HLC 事件导致将数据导出到 SPI RX 缓冲区(请注意,事件选项来自静态开关模块,如器件技术参考手册中所述) |
| TILE#_HLC_programY_event_source [31:0] | 该值指示哪个事件触发信号用于相应的 HLC 事件;例如,TILE#_HLC_program0_event_source 的值为 1(备用事件输入选择设置为 0)会使用计数器 0 匹配参考 2 作为事件 0 的源,该事件会触发 HLC 程序 0 |
| TILE#_HLC_counterX_value [31:0] | 相应计数器的当前值;这指示执行 HLC 指令时正在使用的值,其中 C0、C1 或 C2 作为操作数 |
| TILE#_HLC_program_global_load_en | CLB 使能信号 |
| TILE#_HLC_program_reset | CLB 的复位信号 |
| TILE#_HLC_program_clock | CLB 的时钟信号 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_LUT_X_output | 查找表子模块的输出 |
| TILE#_LUT_X_output_equation [15:0] | 代表查找表逻辑方程的值 |
| TILE#_LUT_X_inputY | 查找表子模块的输入 |
| 跟踪信号名称 | 说明 |
|---|---|
| TILE#_OUTLUT_N_output | 输出查找表子模块的输出 |
| TILE#_OUTLUT_N_output_equation [7:0] | 表示输出查找表逻辑方程的值 |
| TILE#_OUTLUT_N_inputX | 查找表子模块的输入 |