ZHCU712B april 2020 – july 2023
在该示例中,使用一个计数器模块来创建计时事件。显示了 GP 寄存器的使用。通过设置/清除 GP 寄存器中的位,可以启动、停止计时器或改变其方向。计时器事件(1 个时钟周期)的输出导出到一个 GPIO 中。使用 HLC 模块通过计时器事件生成中断。还会在 CLB ISR 内部反转一个 GPIO。CLB 寄存器间接访问来更新计时器的事件匹配值,使用有效计数器寄存器来修改计时器的频率。