ZHCAFH5 July 2025 TMS570LC4357-SEP
硬件元件中会发生随机失效,例如电阻器短路或晶体管栅穿。这些失效本质上是不可避免的,随时可能不期而至,只能通过数学概率对发生这些失效的可能性进行估算。一旦检测到这些失效,就不能逆转,因为它们会对受影响的元件造成全面、不可逆转的损坏。
因此,主动管理这些风险至关重要,通常是采用冗余机制来减轻其影响。可以通过以合理的精度对硬件可靠性进行统计建模来预测适用的硬件可靠性:
总之,随机失效是指一种定量方法,仅与硬件元件有关,软件不会出现随机失效。[9] 中的主要浴盆曲线显示了三个阶段:
图 3-2 简单设备浴盆曲线的随机失效率可靠性工程侧重于曲线的中间部分,也称为使用寿命。需要采用相应方法来避免早期失效,例如老化;通过限制系统使用时间可避免耗损失效。