ZHCAFH5 July 2025 TMS570LC4357-SEP
对太空飞行领域的私人投资开启了所谓的“新太空”时代。然而,“新太空”一词不仅代表了私营公司的崛起及其对优化投资回报的兴趣;也代表了太空产品开发方式的范式转变。[1] 这种转变不仅是由私营部门推动的,而且在不同程度上也是由国家机构推动的,而这些机构正在积极推动这种转变。
设计人员和设计经理面临管理不断增长的系统级复杂性风险的挑战。因此,通过采用各种方法(例如已制定的确认和验证流程)来大幅减少故障比以往任何时候都更加重要。这还需要从项目一开始就大幅减少故障,在这期间,系统架构师、系统工程师、软件、硬件设计人员和产品保证工程师需要密切合作。此外,这还涉及避免开发工具(如编码编译器、电子设计软件和 RAMS 工具)出现故障。
商业化推动航天部门在成本、绩效、时间和风险之间取得平衡。这四个因素将共同主导未来竞争激烈的工业市场,没有人能够只关注其中一个因素,而仍然期望取得成功。这四个因素必须由基于 ISO 9001 或其他相关管理标准的稳健管理系统进行监控。[2]
自上而下意味着在工程层面上缩短设计、制造、测试和部署的开发周期。以指定解决方案为导向,重点关注主要方面。为了优化投资回报,必须避免代价高昂的过度设计。例如,可以通过尽可能重复使用合格零件和电子元件的模块化设计来实现这一目的。通信行业对新太空的推动力很大,该行业需要大量生产卫星来支持超级星座。[3]
由于 Starlink 已经将数百颗卫星送入太空,卫星的大规模生产是航天工业最大的转变之一,因为大多数现有太空标准都是为定制系统而设计的。
因此,值得关注面向大规模生产和高可靠性要求的其他行业,例如汽车行业。