ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
读取寄存器并验证 SGMII 链路是否接通,SGMII 自动协商是否完成。请注意,某些寄存器的初始值可能会因 strap 配置选项而异。
下面展示了 DP83TG720-Q1 和 DP83869 的寄存器转储示例。这些是 MDI 链路建立、PHY 处于 SGMII 模式、SGMII 链路建立时的可能值。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x0000 | BMCR | 0x0140 | 位 [14] 可用于配置 MII 环回。 |
| 0x0001 | BMSR | 0x0145 | 位 [2] 指示 MDI 链路已建立。 |
| 0x0011 | MII_REG_11 | 0x000B | 位 [11] 可置为有效以启动 SGMII 软复位。 |
| 0x0428 | A2D_REG_40 | 0x6002 | 位 [14:13] 指示输出电压摆幅为 720mV。可切换位以增大 SGMII 输出摆幅。 |
| 0x045D | SOR_VECTOR_1 | 0x0000 | 位 [13] 表示 SGMII 已启用,位 [8:6] 表示 PHY 已配置进入的 MAC 模式。 |
| 0x0608 | SGMII_CTRL_1 | 0x027B | 位 [0] 表示 SGMII 自动协商被启用,位 [2:1] 表示自协商计时器为 2us。可以切换这些位以调整计时器。 |
| 0x060A | SGMII_STATUS | 0x0d46 | 位 [11] 表示 SGMII 链路已建立,位 [10] 表示 SGMII 自协商完成。 |
| 0x060C | SGMII_CTRL_2 | 0x001B | 当没有 SGMII 链路时,位 [6] 可置为有效以重新启动 SGMII 自动协商。位 [5:3] 表示 TX,而位 [2:0] 表示 RX FIFO 半满阈值。 |
| 0x060D | SGMII_FIFO_STATUS | 0x0000 | 位 [0] 指示数据包下溢。位 [1] 指示数据包溢出。 |
| 0x0639 | PKT_STAT_1 | 0x0000 | 寄存器值指示 TX 数据包计数器。 |
| 0x063A | PKT_STAT_2 | 0x0000 | 寄存器值指示 TX 数据包计数器。 |
| 0x063B | PKT_STAT_3 | 0x0000 | TX 数据包错误计数器。 |
| 0x063C | PKT_STAT_4 | 0x0000 | 寄存器值指示 RX 数据包计数器。 |
| 0x063D | PKT_STAT_5 | 0x0000 | 寄存器值指示 RX 数据包计数器。 |
| 0x063E | PKT_STAT_6 |
0x0000 |
RX 数据包错误计数器。 |
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x0000 | BMCR | 0x1140 | 位 [14] 可用于配置 MII 环回。 |
| 0x0001 | BMSR | 0x796D | 位 [2] 指示 MDI 链路已建立 |
| 0x0014 | GEN_CFG2 | 0x29C7 | 位 [7] 启用 SGMII 自动协商。 |
| 0x0031 | GEN_CFG3 | 0x10B0 | 可切换位 [6:5] 以调整自动协商计时器。 |
| 0x0037 | SGMII_AUTO_NEG_STATUS | 0x0001 | 位 [0] 指示 SGMII 自动协商完成。 |