ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
对于 2018 年之后发布的单线对以太网器件,可以在数据表中找到 RX/TX 数据包计数器和错误计数器寄存器。例如,在 DP83TG720S-Q1 中,这些寄存器为 0x639-0x63E。按照以下步骤检查 RX 和 TX 方向的通信:
图 1-7 展示了使用 DP83TC812 的数据包计数器寄存器检查 RX 和 TX 通信的示例。脚本 ./packetcounters.sh 按顺序输出寄存器 0x639-0x63E。寄存器值表明 PHY 中发送了 10 个数据包,接收了 10 个数据包,且没有错误。因此,RX 和 TX 通信正常工作。
图 1-7 使用 DP83TC812 检查吞吐量和数据包计数器如果正在使用不带数据包计数器寄存器的以太网 PHY,或者无法在系统中禁用后台数据包,则可以使用 Wireshark 或 Tcpdump 来探查数据包。按照以下步骤检查 TX 方向的通信:
图 1-8 从 DUT 向链路伙伴发送 10 个数据包
图 1-9 TCP 转储日志示例除了链路伙伴和 DUT 的角色相反外,测试 RX 方向的步骤是类似的。