ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
要测量 PHY 的 SGMII 输出,请在输入引脚附近使用示波器进行测量。
PHY 上 TX_M 和 TX_P 引脚的输入 需要遵循图 1-13 中所示的最低要求。
节 1.6.1 是根据输入要求测得的样本眼图,其中 y 轴以毫伏为单位测量,x 轴以 ns 为单位测量。由于模板适合此眼图,因此模板满足 SGMII 输入要求。
图 1-14 SGMII 示例仿真如果 PHY SGMII 输入不满足上述要求,则布局可能会存在一些问题。有关更多详细信息,请参阅节 1.7。PHY SGMII 输出也可以通过 VOD 摆幅寄存器进行调整。
例如,可以通过切换 DP83TG720S-Q1 中寄存器 0x428 的位 13 和 14 来更改这些设置。
| 位 14-13 | 寄存器值 | SGMII 输出摆幅 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 00b | 0x0002 | 1000 | mV |
| 01b | 0x2002 | 1260 | mV |
| 10b | 0x4002 | 900 | mV |
| 11b | 0x6002 | 720 | mV |