ZHCAEN0A October   2024  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADC 简介
    1. 1.1 SAR ADC 工作原理
    2. 1.2 ADC 参数
      1. 1.2.1 静态参数
      2. 1.2.2 动态参数
        1. 1.2.2.1 交流参数
        2. 1.2.2.2 直流参数
  5. 2ADC 噪声分析
    1. 2.1 ADC 噪声分类
      1. 2.1.1 ADC 噪声
      2. 2.1.2 基准噪声
      3. 2.1.3 电源噪声
      4. 2.1.4 ADC 输入噪声
      5. 2.1.5 时钟抖动
    2. 2.2 如何降低噪声
      1. 2.2.1 通过 RC 滤波降低输入噪声
      2. 2.2.2 布局建议
      3. 2.2.3 提高信噪比
      4. 2.2.4 选择合适的基准电压源
      5. 2.2.5 软件降噪法
  6. 3ADC 过采样
    1. 3.1 采样速率
    2. 3.2 提取法
    3. 3.3 应用条件
  7. 4基于 MSPM0 的 ADC 应用
    1. 4.1 MSPM0 的 ADC 配置
    2. 4.2 基于 MSPM0G3507 ADC EVM 板的 ADC 直流测试
      1. 4.2.1 软件/硬件配置
        1. 4.2.1.1 硬件
        2. 4.2.1.2 软件
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 结果分析和结论
  8. 5修订历史记录

静态参数

  • 微分非线性 (DNL) 误差

    微分非线性误差指 ADC 模数转换过程中实际步长与理想步长之间的最大偏差,其中理想步长指的是 1LSB。若 DNL 超过 1LSB,则会在 ADC 数字输出中产生缺码,即某些数字码值将在输出结果中消失。

    方程式 1.                                         DNL = Actual   Step - 1 LSB
  • 积分非线性 (INL) 误差

    积分非线性误差指 ADC 转换过程中某一转换电压与理想转换电压之间的偏差,反映了 DNL 的累积效果。该值的测量是在补偿了失调电压误差和增益误差后进行的。通过测量每个数字代码的转换电压,可以获得各个代码点的 INL 值。ADC 数据手册中仅提供了最大 INL 值。

    方程式 2.                               INL = the   kth   actual   conversion   voltage - ( k - 0 . 5 ) LSB
  • 失调电压误差 (EO)

    失调电压误差指 ADC 从低电压开始增加时,首个实际转换电压与首个理想转换电压之间的偏差。当 ADC 数字输出从 0 变为 1 时,发生第一次转换。对于理想 ADC,当模拟输入介于 0.5LSB 和 1.5LSB 之间时,数字输出应为 1,因此第一次理想转换发生在 0.5LSB。失调电压误差计算公式如下:

    方程式 3.                               EO = the   first   actual   conversion   voltage - 0 . 5 LSB
  • 增益误差 (EG)

    增益误差指最后一个实际转换电压和最后一个理想转换电压之间的偏差,此值在校正失调电压误差后测量。以 12 位 ADC 为例,当输出数字结果从 0xFFE 变为 0xFFF 时发生最后一次实际转换,对应电压为 VREF+ - 0.5LSB。因此,增益误差的计算公式为:

    方程式 4.                           EG = the   last   actual   conversion   voltage -   ( VREF + - 0 . 5 LSB )