ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
测量条件:在 ADC 输入的正负端子之间接入一个恒定的直流电压,观察输出数字结果的分布情况。
图 1-3 ADC 直流测试示意图理论上,当采样数据量足够大时,叠加在直流信号上的噪声近似于正态分布。噪声的有效值是数据样本的标准偏差 σ。数据分布在 u-3σ~u+3σ 范围内的概率为 99.73%,因此直流信号的峰峰值约为 6σ。
在直流输入下,ADC 的有效分辨率可以通过将 ADC 的满量程范围 (FSR) 除以噪声有效值,再取 2 的对数得出。该分辨率在直流信号采样场景或低频信号采样场景中非常重要,可以反映出 ADC 数字结果在实际应用中的有效位数。
上面的公式表示直流输入为满量程时的有效分辨率计算方法。当输入不是满量程时,计算公式修改为:
也就是说,有效分辨率与输入电压有关。理论上,输入电压越大,直流有效分辨率就越高。因此,对于小输入信号,通常会通过前置放大器将其放大到接近 FSR 的水平,从而获得更高的有效分辨率。需要注意的是,不应引入过多的放大噪声(如 1/f 噪声和宽带噪声)。
通过将 ADC 的满量程除以噪声的峰峰值,并取 2 的对数,可以得到直流输入下 ADC 的无噪声分辨率。它反映了可在恒定输入下保持稳定的位数。