ZHCACR5G May   2023  – August 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 MSPM0 在线选择
  6. 3 软件开发说明
    1. 3.1 主要文档
    2. 3.2 LaunchPad 设置
      1. 3.2.1 调试器选择
      2. 3.2.2 LaunchPad 简介
    3. 3.3 MSPM0-SDK 设置
      1. 3.3.1 MSPM0-SDK 安装
      2. 3.3.2 MSPM0-SDK 简介
        1. 3.3.2.1 示例文件夹简介
        2. 3.3.2.2 文档文件夹简介
    4. 3.4 SysConfig 设置
      1. 3.4.1 SysConfig 安装
      2. 3.4.2 SysConfig 介绍
        1. 3.4.2.1 基本概念
        2. 3.4.2.2 工程配置视图
        3. 3.4.2.3 电路板视图
        4. 3.4.2.4 NONMAIN 视图
        5. 3.4.2.5 SYSCTL 视图
        6. 3.4.2.6 外设设置
    5. 3.5 IDE 快速入门
      1. 3.5.1 CCS 快速入门
        1. 3.5.1.1 CCS 安装
        2. 3.5.1.2 导入 SDK 示例
        3. 3.5.1.3 示例下载和调试
        4. 3.5.1.4 在 MSPM0 衍生产品之间进行迁移
        5. 3.5.1.5 生成十六进制文件
        6. 3.5.1.6 对 NONMAIN 编程
      2. 3.5.2 IAR 快速入门
        1. 3.5.2.1 环境设置
          1. 3.5.2.1.1 SDK 支持设置
          2. 3.5.2.1.2 SysConfig 支持设置
        2. 3.5.2.2 导入 SDK 示例
        3. 3.5.2.3 示例下载和调试
        4. 3.5.2.4 在 MSPM0 衍生产品之间进行迁移
        5. 3.5.2.5 生成十六进制文件
        6. 3.5.2.6 对 NONMAIN 编程
      3. 3.5.3 Keil 快速入门
        1. 3.5.3.1 环境设置
          1. 3.5.3.1.1 MSPM0 CMSIS-Pack 设置
          2. 3.5.3.1.2 Sysconfig 支持设置
        2. 3.5.3.2 导入 SDK 示例
        3. 3.5.3.3 示例下载和调试
        4. 3.5.3.4 在 MSPM0 衍生产品之间进行迁移
        5. 3.5.3.5 生成十六进制文件
        6. 3.5.3.6 对 NONMAIN 编程
  7. 4 硬件设计说明
    1. 4.1 获取 MSPM0 包
    2. 4.2 通过 SysConfig 修复引脚功能
    3. 4.3 原理图和 PCB 注意事项
  8. 5 大规模生产说明
    1. 5.1 生成生产映像
    2. 5.2 编程软件工具快速入门
      1. 5.2.1 Uniflash 快速入门
        1. 5.2.1.1 通过 SWD 编程
        2. 5.2.1.2 通过引导加载程序编程
        3. 5.2.1.3 通过 CMD 线路接口编程
      2. 5.2.2 JFlash 快速入门
      3. 5.2.3 C-GANG 快速入门
    3. 5.3 编程硬件快速入门
  9. 6 质量和可靠性说明
    1. 6.1 质量和可靠性材料入口
    2. 6.2 失效信息收集和分析指南
  10. 7 常见开发问题
    1. 7.1 解锁 MCU
      1. 7.1.1 通过引导加载程序解锁
      2. 7.1.2 通过恢复出厂设置 GUI 工具解锁
      3. 7.1.3 通过 Uniflash 解锁
      4. 7.1.4 通过 CCS 解锁
      5. 7.1.5 在禁用复位引脚的情况下解锁
    2. 7.2 MSPM0 编程故障
    3. 7.3 禁用 SWD 或 REST 引脚时的注意事项
    4. 7.4 MCU 在调试和自由运行时的表现不同
    5. 7.5 设置 SWD 密码
    6. 7.6 BSL 相关问题
    7. 7.7 在 LPM 模式下达到预期电流
    8. 7.8 CCS 常见问题
      1. 7.8.1 更改优化级别
    9. 7.9 Keil 常见问题
      1. 7.9.1 从 SDK 复制 Keil 示例
  11. 8 总结
  12. 9 技术文档资源
    1. 9.1 技术参考手册
    2. 9.2 子系统
    3. 9.3 参考设计
    4. 9.4 硬件 EVM 用户指南
    5. 9.5 应用简报
    6. 9.6 应用手册和其他资料
  13. 10修订历史记录

禁用 SWD 或 REST 引脚时的注意事项

在禁用 SWD 或 REST 引脚之前,用户需要了解三个注意事项。

  • 注意事项 1:禁用 SWD 或 REST 引脚后,只能通过 POR 重新启用。通常建议重新上电。这还意味着,不可能在自由运行模式下通过软件重新启用。
  • 注意事项 2:SWDIO 和 SWCLK 默认具有上拉和下拉电阻器。用户需要禁用它们,方法是直接通过 SysConfig 或 C 代码控制 IOMUX 寄存器,尤其是当这两个引脚用作输入或模拟函数时。
  • 注意事项 3:禁用 SWD 会使重新编程变得困难。以下是常用方法:
    • 在 SYSCFG_DL_init() 之前添加一个延迟,例如 5 秒。然后,用户在执行禁用 SWD 之前就会有时间来连接 MSPM0。
    • 使用 ROM 引导加载程序。在为 MSPM0 上电之前,将 PA18 拉至高电平并保持该状态。使用正确的代码对闪存进行编程。然后发布 PA18。
    • 使用恢复出厂设置功能。接通电源之前,按住复位按钮。根据 节 7.1 执行恢复出厂设置。当系统提示复位芯片时,松开复位按钮。然后,芯片变为空白。