ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
根据 FCC 规则的第 15 部分,所有时钟或振荡器频率超过 9kHz 的电子器件都需要通过验证,确保它们不会导致有害的辐射。FCC 第 15 部分涵盖了无意的测试和评估以及未经许可的低功率发送器。此外,所有发送器都必须经过 FCC 注册和认证,以确保它们不会在规定的频率上造成有害辐射和干扰。
无线电第 15.209 节包含适用于所有使用 9kHz 及以上频率的第 15 部分发送器的通用辐射发射限制。第 15.247 和 15.249 节提供了有关未经许可的 2.4GHz ISM 频段中发射要求的更多详细信息。低功耗蓝牙产品通常根据 15.247 认证为“使用数字调制的系统”。这允许无线电具有比 15.249 下更高的输出功率,15.249 限制为 0dBm。低功耗蓝牙在 FCC 下不归类为 FHSS。
获得 FCC 认证的方式有两种:直接从 FCC 获得或通过电信认证机构 (TCB)获得。对于几乎所有器件,您都可以选择使用 TCB 或 FCC 进行认证。例外情况是当设备使用新技术或者测试方法未定义或不明确时,FCC 是唯一可以提供认证的一方。
如果严格遵守模块制造商的布局和放置指南,包括显示模块的 FCC ID,器件可以重复使用模块化无线电预认证。有关更多信息,请参见模块提供商的数据表。