GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach mehr erneuerbaren Energiequellen, die in Automobil- und Industrieanwendungen immer größer wird, steigt der Bedarf an kleinen, effizienten, genauen und kostengünstigen Stromwandlern und Motorsteuerungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.
Eine genaue, isolierte Spannungsmessung zur Messung hoher Spannungen stellt eine erhebliche Herausforderung in der Elektrotechnik dar – und die Spannungen werden immer höher. Gleichspannungen steigen von 400 VDC auf 800 V DC und sogar bis zu 1.500 V DC. Auch die Erschwinglichkeit für Verbraucher gewinnt zunehmend an Bedeutung, und die Größenoptimierung drängt auf mehr Innovation. Aus diesem Grund wird ein präzises, größenoptimiertes, galvanisch isoliertes Spannungsmessgerät, das die heutigen Anforderungen erfüllt, zur Pflicht.
Die Automobilhersteller geben jährlich ihre Ziele an, Elektrofahrzeuge (EVS) zu entwickeln, die eine größere Reichweite (>400 Meilen) ermöglichen und gleichzeitig eine bessere Betriebssicherheit bieten und gleichzeitig erschwinglich bleiben. Integrierte, isolierte Gleichspannungssensorbausteine können Gleichspannungsmessungen maximieren und längere Reichweite ermöglichen, indem sie einen Genauigkeitsfehler von weniger als 1% der Gleichspannung in Onboard-Ladegeräten, DC/DC-Wandlern und Batteriemanagementsystemen bereitstellen. Integrierte, isolierte Wechselspannungssensorbausteine können ein- oder dreiphasige Wechselstromnetzspannungen in einem kompakten integrierten Schaltkreis (IC) genau messen, wodurch die Netznutzung der Spannungspegel maximiert wird. Sowohl isolierte Wechselstrom- als auch Gleichstrom-Spannungsmessbausteine können Betriebssicherheit bieten, indem sie Funktionsausfälle erkennen und die Treiber benachrichtigen. Isolierte Wechselstrom- und Gleichstrom-Spannungssensorbausteine können durch die Integration externer Komponenten in einem einzigen IC ebenfalls Erschwinglichkeit bieten. Dies unterstützt Entwickler bei der Beschleunigung der Marktreife durch energieeffizientere Designs.
In einer intelligenten Energieinfrastruktur können isolierte Spannungsmessbausteine mit fortschrittlicher Integration Kostenreduzierung und höhere Leistungsdichte in DC- und AC-Ladegeräten, Energiespeichersystemen und Solarwechselrichtern ermöglichen. Diese isolierten Spannungsmessbausteine können auch hochgenaue Spannungsmessungen mit einem Fehler von weniger als 1 % ermöglichen, was eine präzisere Stromversorgung und eine geringere Verlustleistung ermöglicht. Die verbesserte Effizienz ermöglicht es dann, die Kostenersparnis an die Verbraucher weiterzugeben.
Anwendungen in der Energieinfrastruktur erfordern sowohl Wechselspannungs- als auch Gleichspannungsmessungen.
Zur Wechselspannungsmessung ermöglicht ein genauer isolierter Spannungssensor eine präzisere Messung der Netzspannung, was für Stromwandler wichtig ist, da Sie die Phasendifferenz zwischen den einzelnen Spannungen kennen müssen, um eine Leistungsfaktorkorrektur durchzuführen. Im Invertermodus liefern isolierte Spannungssensoren präzise Spannungspegel an die Last, das Netz oder beides.
Bei der Gleichspannungsmessung trägt ein präziser isolierter Spannungssensor dazu bei, das Laden der Batterie auf die Endspannung während der konstanten Spannungsphase zu beschleunigen, ohne die Batterie zu beschädigen.
Abbildung 30 zeigt ein Beispiel für eine isolierte Spannungsmessung in Elektrofahrzeugen und in der Energieinfrastruktur.
Abbildung 30 Isolierte Spannungsmessung in Elektrofahrzeugen und Energieinfrastruktursystemen.Bei heutigen Motorsteuerungsanwendungen, wie zum Beispiel industriellen Motorantrieben und Fahrzeug-Traktionsumrichtern, besteht ein wachsender Bedarf an präziseren Messungen der Gleichspannung. Ein hochgenauer und kompakter IC kann effizientere DC-Messungen ermöglichen und benötigt nicht viel Platz auf der Leiterplatte (PCB), was beides Herausforderungen in Motorsteuerungsanwendungen sind.