对于所需电流高于一个 TPS1689x 所支持电流的系统,可以将 TPS1689x 与一个或多个 TPS1685x 器件并联,以提供所需的总系统电流。由于传统电子保险丝的路径电阻不匹配(包括各个器件的 RDSON 差异以及寄生 PCB 布线电阻),因此在稳定状态期间电子保险丝无法平均分摊电流。这种情况可能会导致系统中出现多个问题:
- 一些器件承载的电流始终高于另一些器件,这可能导致器件的故障加速,并导致系统整体运行寿命缩短。
- 因此,承载更高电流的电路板、器件、迹线和通孔上会形成热点,从而导致 PCB 的可靠性问题。此外,这一问题使热建模和电路板热管理对设计人员而言更具挑战性。
- 承载更高电流的器件可能会过早达到各自的断路器阈值,即使系统总负载电流低于整体断路器阈值也是如此。此操作可能会导致电子保险丝链在正常运行期间误跳变。这会降低并联链的载流能力。换句话说,与单个电子保险丝的电流额定值总和相比,必须降低并联电子保险丝链的电流额定值。此降低额定值系数取决于路径电阻不匹配、并联器件数量和各个电子保险丝断路器精度。
降低额定值的需要会对系统设计产生不利影响。设计人员不得不做出以下权衡之一:
- 将系统的工作负载电流限制在电子保险丝链的降额后过电流阈值以下。本质上,这意味着平台功能低于电源 (PSU) 所支持的水平。
- 增加整体断路器阈值,从而允许所需的系统负载电流通过而不会发生跳变。因此,电源 (PSU) 必须略大,以在故障期间提供更高的电流,从而解决整体断路器精度下降的问题。
无论在哪种情况下,系统都要应对电源利用率差的问题,这可能意味着系统吞吐量欠佳或安装和运营成本增加,或两者兼而有之。
TPS1689x 和 TPS1685x 器件使用专有技术来解决这些问题,并通过根据需要并联尽可能多的电子保险丝来提供无限可扩展性。并联电子保险丝不会产生严重不均衡的电流或任何精度下降。
为了使该方案正常工作,器件必须按以下方式连接:
备注: - 当在稳定状态下流过任何电子保险丝的电流超过通过 RILIM(其电阻值根据方程式 9 计算得出)设置的单独均流阈值时,将启用主动均流方案。
方程式 9.
- 当系统总电流超过系统过流(断路器)阈值 (IOCP(TOTAL)) 时,主动均流方案将停用。