ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
支持以下系统拓扑。
图 7-1 系统拓扑在拓扑 1 中:自主模式,IWRL6432 可用作完整的传感器以及 M4F 应用处理器。在这种情况下,内部应用处理器将进行所有处理并中断主机处理器以便进行通信,从而根据传感器数据采取操作。大多数处理发生在 IWRL6432 芯片的内部 MCU,只有高级别的所需结果会通过 LIN/CAN 传达给外部主机。在这种拓扑 MIPS 中,可放宽外部 MCU 上的处理能力,并且可以使用成本极低、功耗极低的 MCU。
在拓扑 2 中:外设模式,IWRL6432 由外部 MCU 控制,且大部分处理在外部 MCU 上完成。在这种情况下,计算和功率要求更高,并且外部 MCU 在大多数时间内保持运行状态。