ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

典型 NVM 流程

本节介绍了典型的 NVM 定义流程,其中包括以下步骤:系统要求、硬件设置、NVM 编程和测试/验证。

  1. 系统要求

    确定系统要求并构建配电网络 (PDN)。电压/电流、上电/下电序列、低功耗模式和负载瞬态是处理器、SoC 和外设的典型要求。

  2. 硬件设置

    TPS65219 可使用 PMIC 插槽式 EVM、客户原型板(电路内编程)或生产线进行编程。

    • 插槽式 EVM:PMIC 插槽式 EVM 附带板载 MSP340,后者可通过 I2C 与 PMIC 通信,以对 NVM 存储器进行重新编程。此硬件还集成了一个分立式 3.3V LDO,当 PMIC 电源轨在初始化状态下关断时,该 LDO 可以为 I2C 上拉电阻供电。
      GUID-20230501-SS0I-K0SN-MKQJ-3Z2DB2MPJSMF-low.svg图 3-1 插槽式 EVM
    • 原型板:默认情况下,用户可编程的 TPS6521905 NVM 附带的所有电源资源均处于非活动状态,并且 EN/PB/VSENSE 引脚配置为“Push-Button”,FSD 处于禁用状态 (PU_ON_FSD = 0x0)。如果此引脚上拉至 VSYS,当有效电源连接到 VSYS 时,PMIC 会保持关闭状态(初始化状态)。此配置允许在执行上电序列之前重新对 NVM 进行编程。图 3-2 展示了客户需要在原型板中包含哪些内容来重新对 PMIC NVM 进行编程。所需的元件包括 GND、SCL、SDA 上的三个测试点,以及一个 1x3 单排接头连接器,该连接器会在外部 3.3V 和 PMIC 电源轨(在正常应用中为 I2C 引脚供电)之间选择上拉电源。USB2ANY(可在 TI.com 上获取)可用于与 PMIC 通信并对 NVM 设置重新编程。
      GUID-20230501-SS0I-DBRD-J5ZW-JKFKD7S41CKS-low.svg图 3-2 原型示例
      注: 有关推荐的外部元件(如电感器、输出电容等),请参阅数据表中的“规格”和“详细设计过程”部分。
    • 生产线:在将器件焊接到最终 PCB 之前,还可以根据图 2-1 在生产线中重新对 PMIC NVM 进行编程。

  3. NVM 编程

    按照节 4中的编程说明更改寄存器设置,并将新值保存到 NVM 存储器中。TPS65219-GUI 可与插座式 EVM(或原型板加外部 USB2ANY)配合使用。或者,客户可以使用他们首选的 I2C 调试器工具,在不使用 TPS65219-GUI 的情况下写入每个 NVM 寄存器。重新对 NVM 进行编程后,建议执行下电上电以确认新的寄存器设置是否已保存到 NVM 存储器中。

    GUID-20230505-SS0I-C6GL-NFS9-XH3Q11476R8W-low.svg图 3-3 TPS65219-GUI

  4. NVM 测试

    必须测试 NVM 设置以确认预期的 PMIC 行为。下面的列表显示了建议的最低测试。这些测试可以在插座式 EVM 或原型板上执行。如果使用插座式 EVM 对 PMIC 重新编程,则可以将器件焊接到客户原型板中,以测试和验证系统级功能。或者,可以替换焊接在 TPS65219EVM 上的 PMIC,以测试定制 NVM 配置。

    • 测量所有输出电压
    • 为上电序列收集示波器波形(包括 GPIO [若已启用]和 nRSTOUT)
    • 为下电序列收集示波器波形(包括 GPIO [若已启用]和 nRSTOUT)
    • 测试 EN/PB/VSENSE 引脚功能和极性以触发 ON 和 OFF 请求。
    • 测试每个多功能引脚(VSEL、MODE/STBY、MODE/RESET)的配置和极性。将此引脚拉至高电平或低电平,并根据配置的引脚功能验证 PMIC 行为是否发生变化。

    注: 该插槽式 EVM 可用于重新编程和基本测试(例如:测量输出电压以及收集上电序列波形等),但不得用于测试负载瞬态和效率等特定性能参数,因为插座弹簧针和布局放置会引入不代表应用设计的更高寄生效应。