此模式在第三、第四和第五奈奎斯特区域中提供优化输出数据:
- 将连接到 EXT_DACCLK (SMA J2) 的信号发生器的频率更改为 6.4GHz。将连接到 LMK IN (SMA J25) 的信号发生器的频率设置为 1.6GHz。
- 按下 DAC RESET(DAC 复位)开关。
- 点击 DAC12DL3200EVM Low Level View(低级视图)选项卡。
- 点击 File(文件)图标并导航到“EXT_CLK_Mode0_2xRF_Dual_DAC.cfg”,然后点击 OK(确定)按钮以加载 LMK 和 DAC 寄存器。
此配件文件将 DAC 设置为在双通道模式下运行,每个 DAC 2 组 LVDS 数据,在 CHA 和 CHB 上提供输出。
- 在 HSDC Pro GUI 中的器件下拉菜单中,选择“DAC12DL3200_MODE0_12b_sync_istrb”。如果固件已加载,跳过下一步。
- 出现系统提示时,点击 Yes(是)以更新固件。下载固件后,按照 DxSTRB 定时调整一节中所述执行 DxSTR 寄存器写入。
- 在“Data Rate”(数据速率)中输入“3.2GHz”。
- 在 GUI 左下角的 I/Q Multitone Generator(I/Q 多音调发生器)窗口中,输入以下参数:音调“1”的数量、音调中心“1GHz”,然后点击“Create Tones”(创建音调)。
- 点击主 GUI 页面左上角的 Send(发送)按钮将测试音调发送到 DAC EVM。现在 CHA 和 CHB SMA 上应该有一个 1GHz 的输出音调。此音调的图像针对第三个奈奎斯特区域进行了优化,其在第四个奈奎斯特区域中位于 7.4GHz 和 11.8GHz 处。