ZHCZ052C March 2023 – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
使用说明汇总表 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。公告汇总表 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 |
|---|---|---|
| AM62Ax 1.0 | ||
| 引导 | i2372 — ROM 不支持串行 NAND 引导中选定的多平面寻址方案 | 是 |
| DDR | i2330 — DDRSS 寄存器配置工具更新 | 是 |
| OSPI | i2351 — OSPI:控制器不支持带 NAND 闪存的连续读取模式 | 是 |
| PLL | i2424 — PLL:PLL 编程序列可能会导致 PLL 不稳定 | 是 |
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 |
|---|---|---|
| AM62Ax 1.0 | ||
| BCDMA | i2431 — BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定 | 是 |
| BCDMA | i2436 — BCDMA:RX CHAN CFG 寄存器中的 BCDMA RX_IGNORE_LONG 设置不起作用 | 是 |
| 引导 | i2366 — 引导:ROM 不理解 8D-8D-8D 操作使用的特定 JEDEC SFDP 特性 | 是 |
| 引导 | i2371 — 引导:数据传输过程中,UART 引导模式下的 ROM 代码可能出现挂起 | 是 |
| 引导 | i2410 — 引导:由于 i2409,ROM 可能无法引导 | 是 |
| 引导 | i2413 — 引导:HS-FS ROM 引导时加载的 ROM 引导镜像已损坏 | 是 |
| 引导 | i2414 — 引导:以太网 PHY 扫描和启动流程不适用于不支持自动协商的 PHY | 是 |
| 引导 | i2419 — 引导:禁用偏斜消除校准时,ROM 不会检查是否启用了偏斜消除校准 | 是 |
| 引导 | i2420 — 引导:SFDP 模式下的 XSPI 引导时间不一致 | 是 |
| 引导 | i2421 — 引导:fatTiny GPT 处理导致数据中止 | 是 |
| 引导 | i2422 — 引导:MMCSD 文件系统引导时,ROM 的超时时间过长 | 是 |
| 引导 | i2423 — 引导:HS-FS ROM 对电子保险丝控制器防火墙覆盖的所有地址空间应用调试访问限制 | 是 |
| 引导 | i2435 — 引导:eMMC 引导的 ROM 超时过长 | 是 |
| 引导 | i2482 — 引导:ROM 在 SD 卡初始化期间未提供足够的时钟 | 是 |
| 引导 | i2464 — 引导:ROM 无法从格式化错误的 SD 卡引导 | 是 |
| C7x | i2199 — C71x:在非对齐的转置流跨越 AM1 循环缓冲区边界时 SE 返回错误数据 | 是 |
| C7x | i2120 — C71x:在非对齐的转置流跨越 AM1 循环缓冲区边界时 SE 返回错误数据 | 是 |
| C7x | i2087 — C7x MMA HWA_STATUS 在应用程序启动前报告错误 | 是 |
| C7x | i2376 — C7x:执行两条连续的 VPUT/MVC 指令后,SE/SA/HWAOPEN 接收到损坏的模板 | 是 |
| C7x | i2399 — C7x:CPU NLC 模块在中断时未清除状态 | 是 |
| CSI_RX | i2190 — CSI_RX_IF 在接收不完整的帧后可能进入未知状态 | 是 |
| CPSW | i2208 — CPSW:ALE IET 高速数据包丢失 | 是 |
| CPSW | i2401 — CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定 | 是 |
| DDR | i2160 — DDR:在 LPDDR4 命令总线训练期间必须定义有效的 VRef 范围 | 是 |
| DSS | i2097 — DSS:禁用与叠加层相连的层可能会导致下一帧期间出现同步丢失 | 是 |
| ECC_AGGR | i2049 — ECC_AGGR:由于出现挂起的 ECC 聚合器中断,IP 时钟停止/复位序列可能挂起 | 是 |
| 中断聚合器 | i2196 — IA:IA 中可能出现的死锁情况 | 是 |
| LPM | i2487 — LPM:低功耗模式可能会意外损坏 DDR 内容 | 是 |
| MCAN | i2278 — MCAN:当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,无法确保报文发送顺序 | 是 |
| MCAN | i2279 — MCAN:配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新 | 是 |
| MMCHS | i2312 — MMCHS HS200 和 SDR104 命令超时窗口太小 | 是 |
| MMCHS | i2493 — MMCSD:HS200 写入失败 | 是 |
| OSPI | i2189 — OSPI:控制器 PHY 调优算法 | 是 |
| OSPI | i2249 — OSPI:未通过 OSPI DDR PHY 内部焊盘环回和无环回时序模式测试 | 是 |
| OSPI | i2383 — OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址 | 是 |
| PRG | i2253 — PRG:CTRL_MMR STAT 寄存器是 POK 阈值失效的不可靠指示器 | 是 |
| PSIL | i2137 — PSIL:时钟停止操作可能会导致异常行为 | 是 |
| RAT | i2062 — RAT:即使设置了“错误记录禁用”,仍会触发错误中断 | 是 |
| 复位 | i2407 — RESET:: MCU_RESETz 置位为低电平时 MCU_RESETSTATz 不可靠 | 是 |
| USART | i2310 — USART:错误地触发超时中断 | 是 |
| USART | i2311 — USART 虚假 DMA 中断 | 是 |
| USB | i2134 — USB:2.0 合规性接收灵敏度测试限制 | 是 |
| USB | i2409 — USB:USB2 PHY 由于短暂挂起而锁定 | 是 |
| VPU | i2373 — VPU:VPU 的中断未路由到 A53 | 是 |