ZHCY180 April 2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
通过 Zigbee 联盟集结在一起的多个家居和楼宇自动化生态系统供应商正在联合开发新的应用框架。基于 IP 的家庭互联项目(CHIP 项目)是 Zigbee 联盟内的一个工作组,其任务是为家居和楼宇自动化开发免专利费的连接标准。该标准将重点放在安全性上,并以广泛采用的基于 IP 标准的自动化技术为基础。该工作组计划提供一个跨 Wi-Fi 和 Thread 的开源参考连接框架。
CHIP 项目将通过基于低功耗蓝牙和 Wi-Fi 的协议来实现设备聚合和配置标准化。标准的 Zigbee Alliance CHIP 电话应用将设备连接到用户的 Wi-Fi 或 Thread 网络。一旦连接到本地 IP 网络,设备将使用标准服务发现功能在本地查找其他 CHIP 节点。应用级交互经过标准化和认证,可确保产品供应商之间的互操作性。而且,完全通过互联网连接的设备将能够与经过 CHIP 认证的云聚合服务进行交互。
CHIP 认证的产品可以依赖于生态系统中具备的所有这些功能。这有利于缩短最终产品的开发时间。同时还保留了使用制造商特定的功能进行扩展的可能性。