ZHCUD63A October 2015 – July 2025
尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但用户实际可通过 EVM GUI 整体控制 ADS9110 的几乎所有功能,包括接口模式、采样率和采样数。
图 6-2 标出了 GUI 的输入参数(以及默认值),通过这些参数可以应用 ADS9110 的各种功能。这些设置是全局设置,因为它们一直存在于左上窗格(或从一页到另一页)列出的 GUI 工具中。
图 6-2 EVM GUI 全局输入参数借助此窗格中的主机配置选项,用户可以从 ADS9110 上提供的各种 SPI 和 multiSPI 主机接口选项中进行选择。主机始终使用标准 SPI 协议通过单个 SDI 通道与 ADS9110 通信,而与选择的数据采集模式无关。
接口配置子菜单下的下拉框可让用户选择数据采集协议。通过 SDO Width 下拉菜单,可以在单、双和四 SDO 通道之间进行选择。通过 SDO Mode 下拉菜单,可以在标准 SPI 和 multiSPI 模式之间进行选择。
在 SPI 模式下,SDI Mode 下拉菜单允许在 CPOL 和 CPHA 的四种 SPI 协议组合之间进行选择。
在 multiSPI 模式下,时钟源 下拉菜单允许在源和系统同步模式之间进行选择,并且数据速率 下拉菜单允许在 SDR 和 DDR 模式之间进行选择。有关每种模式的详细说明,请参见 ADS9110 具有增强性能特性的 18 位、2MSPS、15mW SAR ADC 数据表。所选数据采集协议的摘要显示在已选择协议指示框中。
用户可以在此窗格中选择 SCLK Frequency 和 Sampling Rate,具体取决于所选的协议。GUI 可让用户为这两个参数输入目标值,并且 GUI 在考虑 所选器件协议 的时序限制后计算可实现的更佳值。
用户可以指定目标 SCLK 频率 (Hz),GUI 会尝试更改 PHI PLL 设置来尽可能匹配此频率,而可实现的频率可能与所输入的目标值不同。同样,可以通过修改 Target Sampling Rate 参数(也以 Hz 为单位)来调节 ADC 的采样率。可实现的 ADC 采样率可能与目标采样率不同,具体取决于所应用的 SCLK 频率 和所选的 Device Mode。显示的是可实现的最接近匹配值。因此,此窗格允许用户以迭代方式尝试 ADS9110 上的各种可用设置,直到用户收敛到相应测试场景的最佳设置。
此窗格中的最后一个选项是选择 Update Mode。默认值为 Immediate,这表示将立即应用用户选择的接口设置以配置主机和 ADS9110。Manual 表示所应用的选择仅在用户完成选择并准备好配置器件时才应用。
Device Reset 按钮用作 ADS9110EVM 和 GUI 的主复位。有关按下按钮之后 ADC 复位为复位配置的信息,请参见 ADS9110 具有增强性能特性的 18 位、2MSPS、15mW SAR ADC 数据表。GUI 还会更新接口配置设置和寄存器映射,以反映器件复位状态。