ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
该系列处理器为 DPI 和 DSI 接口提供引脚输出(引脚属性已定义)。处理器(硬件)支持配置(使用)MIPI DSI(x4 通道 D-PHY (DPHY))或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)显示(外部)。处理器显示接口的选择需要在引导时完成。
DSI MIPI D-PHY (DPHY) 显示接口:
该处理器系列支持具有 x4(四个)数据通道和 x1(单个)时钟通道的显示接口。
如需连接未使用的 DSITX0 信号,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 部分。
DPI 显示接口:
该处理器系列支持每像素 24 位、RGB/YUV422 模式、LVCMOS 输出、DPI(并行)显示接口。
DPI 目前不支持 SSC。开启 E2E 主题或查看处理器特定产品页面上的可用配套资料,以了解 DPI 的 SSC 支持状态。
有关 DPI 的更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM625SIP 定制电路板硬件设计 – 显示并行接口 (DPI) 24 位 RGB – 显示接口
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。
有关更多信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的显示子系统和外设 部分。