ZHCUC18A April   2024  – August 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3. 1主要特性
  4. 2LaunchPad 模块概述
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 前言:使用前必读
      1. 3.2.1 如果您需要协助
      2. 3.2.2 重要使用说明
    3. 3.3 套件内容
    4. 3.4 器件信息
      1. 3.4.1 系统架构概述
      2. 3.4.2 安全性
      3. 3.4.3 合规性
      4. 3.4.4 BoosterPack
      5. 3.4.5 组件标识
  5. 3硬件说明
    1. 4.1  电路板设置
      1. 4.1.1 电源要求
        1. 4.1.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
        2. 4.1.1.2 电源状态 LED
        3. 4.1.1.3 电源树
      2. 4.1.2 按钮
      3. 4.1.3 引导模式选择
      4. 4.1.4 IO 扩展器
    2. 4.2  功能方框图
    3. 4.3  GPIO 映射
    4. 4.4  复位
    5. 4.5  时钟
    6. 4.6  存储器接口
      1. 4.6.1 OSPI
      2. 4.6.2 MMC
      3. 4.6.3 eMMC
      4. 4.6.4 电路板 ID EEPROM
    7. 4.7  以太网接口
      1. 4.7.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 4.7.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 4.7.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    8. 4.8  I2C
    9. 4.9  工业应用 LED
    10. 4.10 SPI
    11. 4.11 UART
    12. 4.12 MCAN
    13. 4.13 FSI
    14. 4.14 JTAG
    15. 4.15 TIVA 和测试自动化接头
    16. 4.16 LIN
    17. 4.17 ADC 和 DAC
    18. 4.18 EQEP 和 SDFM
    19. 4.19 EPWM
    20. 4.20 BoosterPack 接头
    21. 4.21 引脚多路复用映射
  6. 4其他信息
    1.     商标
    2. 5.1 Sitara MCU+ Academy
    3. 5.2 已知电路板变更/问题
      1. 5.2.1 OSPI DQS 和 LBCLK 网络交换
      2. 5.2.2 XDS110 调试器卡壳问题
      3. 5.2.3 eMMC CMD 和 CLK 网络交换
  7. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  8. 6修订历史记录

以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM

注: TRM 中提供的 PRU 内部引脚多路复用映射是 PRU 原始硬件定义的一部分。但是,由于 IP 和相关固件配置提供的灵活性,这未必是硬性要求。AM65x 的第一个 PRU 实施方案在初始 SoC 集成期间交换了 MII TX 引脚,并在后续 PRU 修订版中保留了该约定,以实现固件重用。要使用 SDK 固件,请使用 SYSCONFIG 生成的 PRU 引脚映射。

AM263Px LaunchPad 采用一个 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT),该 PHY 连接到 CPSW RGMII 或一个片上可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)。RGMII CPSW 端口和 ICSSM 在 AM263Px SoC 上通过内部进行引脚多路复用。有关信号内部多路复用的更多信息,请参阅引脚多路复用映射。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。电路板使用 RJ45 连接器来提供以太网 10/100/1000Mbps 连接,并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。

AM263P 以太网 PHY #2图 3-17 以太网 PHY #2

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源有专用的 LDO。

靠近 SoC 的发送时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。靠近以太网 PHY 的接收时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。

从 SoC 到 PHY 的 MDIO 信号需要将 1.5kΩ 上拉电阻器连接到 3.3V 系统电源电压,才能正常工作。模拟开关 (TS5A23159DGSR) 负责在 CPSW MDIO/MDC 和 ICSSM MDIO/MDC 信号之间进行选择并将其中一个信号路由至以太网 PHY。

AM263Px 内部引脚多路复用用于在 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号之间进行选择。然后,信号会路由至 1:2 多路复用器 (TS3DDR3812RUAR),当 BoosterPack 应用中使用 PRU GPIO 信号时,该器件负责选择将信号映射到以太网 PHY 或者 BP 接头。AM263Px SoC GPIO 选择信号可用于驱动 1:2 多路复用器。

表 3-10 以太网 PHY #2 CPSW/ICSSM 选择
PRU_MUX_SEL条件多路复用器的功能
低电平选择了以太网 PHY端口 A ↔ 端口 B
高电平选择了 BoosterPack 接头端口 A ↔ 端口 C

该以太网 PHY 的复位输入由 WARMRESET AM263Px SoC 输出信号控制。

以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。

表 3-11 以太网 PHY #2 配置 (strap) 电阻器
功能引脚默认模式LP 中的模式功能
RX_D000PHY 地址:1100
RX_D103
JTAG_TDO/GPIO_100RGMII 至铜线
RX_D300
RX_D200
LED_000自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X
RX_ER00
LED_200
RX_DV00端口镜像已禁用
注: 每个配置 (strap) 引脚都具有一个 2.49kΩ 的内部下拉电阻
注: RX_D0 和 RX_D1 都采用 4 级配置 (strap) 电阻器模式方案。所有其他信号都采用 2 级配置 (strap) 电阻模式。