将 MSPM0 LaunchPad 连接到 DRV83xx EVM 时,请按照以下步骤操作:
- 将电机连接到电机相位连接端子黑色(A、B 和 C 相)。如果电机具有用于连接霍尔效应传感器的中心抽头连接或导线,请将这些导线保持未连接状态。
- 通过将 EVM 与 LaunchPad 匹配或使用跳线来实现从 MSPM0 LaunchPad 到 DRV83xx EVM 的器件间连接,如图 2-4 所示。有关硬件用户指南连接的详细信息,请参阅节 2.1.1。
- 如果使用主机 MCU 通过 UART 与 MSPM0 器件进行通信,请将主机 MCU 板的 UART 连接到 MSPM0 LaunchPad 套件。
- 如果使用 GUI 通过 USB 连接到反向通道 UART 来与 MSPM0 器件进行通信,请将反向通道 UART 连接到 UART3_TX 和 UART3_RX,如图 2-5 所示。
- 用 Micro-USB 电缆将 MSPM0 LaunchPad 套件连接到 PC。
- 如果需要将 PC 与电机系统隔离,请移除电桥上的 GND 和 3V3 隔离跳线。如果完成了这一步,则必须在外部或从 DRV83xx EVM 板(如果可用)提供 3V3。
- 提供符合电源电压 (VM) 范围的电压。有关建议的电压范围,请参阅特定于电路板的用户指南或 DRV 特定数据表。