ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
在不接受反向旋转的应用中,可以将初始位置检测算法 (IPD) 功能作为替代方法来启动电机。通过进行适当的 IPD 设置,可以比使用对齐方法更快地启动电机。虽然此功能适用于高惯性电机(比如重叶片,例如吊扇或电器风扇),但它不适用于低惯性电机(比如小叶片,例如计算机风扇),因为电流注入会导致电机抖动,从而造成 IPD 不准确。
对于在启动过程中不接受 IPD 产生声学噪声(“线性调频脉冲”)的应用,请选择“慢速首循环”作为启动方法。
选项 1:IPD
第 1 步:如果选择 IPD 作为启动方法,请在 GUI 的“USER INPUT MTR_STARTUP1_T configuration of REGISTER MAP”选项卡中的电机启动选项 [MTR_STARTUP] 中选择 IPD。
第 2 步:选择 IPD 电流阈值 [IPD_CURR_THR]。根据电机的电感饱和点来选择 IPD 电流阈值。电流越高,准确检测初始位置的机率就越高。但是,较高的电流可能会导致转子运动、振动和噪声。建议先设置为电机额定电流的 50%。如果电机启动失败,则增加阈值,直到电机成功启动。请注意,IPD 电流阈值不应高于电机的额定电流。
第 3 步:选择 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ]。IPD 时钟定义施加 IPD 脉冲的速度。电机电感和电流阈值越高,电流稳定所需的时间就越长,因此需要将时钟设置为较慢的时间。但是,较慢的时钟会使 IPD 噪声更大,持续时间更长,因此我们建议,在 IPD 电流能够完全稳定的前提下,将时钟设置为尽可能快的时间。
如果电机电感非常高或电机未连接,该器件会触发 IPD 超时故障 IPD_FAULT_CLOCK_TIMEOUT。如果触发了此故障,请确保电机连接到器件。如果故障仍然存在,在直流母线电压的任何过冲都可接受的情况下,请将 IPD 释放模式 [IPD_RLS_MODE] 设置为三态。
如果 IPD 时钟频率设置得过高,器件会触发 IPD 频率故障 IPD_FAULT_DECAY_TIME。如果触发了此故障,则减小 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ]。
第 4 步:选择 IPD 超前角 [IPD_ADV_ANGLE]。从 90⁰ 开始,以实现最大启动扭矩。如果在启动过程中观察到急冲,请将该角度减小到 60⁰ 或 30⁰,以实现更平稳的启动。
选项 2:慢速首循环
如果选择慢速首循环作为启动方法,请按照下面的步骤操作:
第 1 步:在 GUI 的“Control Configuration – Motor Startup Stationary”选项卡中的电机启动选项 [MTR_STARTUP] 中选择“Slow first cycle”。
第 2 步:选择对齐或慢速首循环电流基准 [ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT]。较低的电流基准可能使电机失去同步。较高的电流可能导致高惯性电机持续振荡,或导致低惯性电机急冲。建议先设置为电机额定电流的 50%。在启动扭矩较高的应用中,电机可能会失去同步。在此类应用中,请增大电流基准。在观察到持续振荡或急冲的应用中,请减小电流基准。
第 3 步:选择对齐或慢速首循环电流斜升速率 [ALIGN_SLOW_RAMP_RATE]。斜升电流基准可避免电机反向旋转。较低的电流斜升速率可能使电机失去同步。较高的电流斜升速率可能导致高惯性电机持续振荡,或导致低惯性电机急冲。建议先将斜升时间设置为 0.5 秒,以斜升到电机的额定电流。在启动扭矩较高的应用中,电机可能会失去同步。在此类应用中,请增加电流斜升速率。在观察到持续振荡或急冲的应用中,请减小电流斜升速率。
第 4 步:选择首循环的频率 [SLOW_FIRST_CYC_FREQ]。较低的频率可能在启动时产生急冲。较高的频率可能无法同步电机。建议先设置为电机最大转速的 20%。在启动扭矩较高的应用中,电机可能会失去同步。在此类应用中,请降低频率。在观察到急冲的应用中,请增加频率。