ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
DLPC900 没有专用的 INIT_DONE 信号输出来指示它已完成上电初始化且已准备好接受命令。用户只需将 GPIO 配置添加到上电时执行的默认批处理文件中,即可将九个 GPIO 中的一个配置为 INIT_DONE 信号输出。必须将一个 10kΩ 下拉电阻器连接到所使用的 GPIO。
以下是将 GPIO_08 的配置添加到批处理文件的示例,其中将 GPIO_08 配置为输出,将信号设置为高电平。将此命令添加到批处理文件的顶部时,从 POSENSE 变为高电平时起约 800ms 内,GPIO 输出将变为高电平:
GPIO_CONFIG: 0x8 0x3