ZHCAFO5 August   2025 F28377D-SEP , F28E120SC , F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2特性
    1. 2.1 软件设置
    2. 2.2 硬件设置
  6. 3运行 C2000ware 示例
  7. 4向工程添加 Signal Sight
    1. 4.1 SysConfig 步骤
    2. 4.2 目标应用程序步骤
    3. 4.3 CCS 步骤
  8. 5Signal Sight GUI 导航
    1. 5.1 验证目标连接
    2. 5.2 启用数据流
    3. 5.3 调整绘图视图
    4. 5.4 菜单栏操作和热键
    5. 5.5 高级特性
      1. 5.5.1 波形分析仪
      2. 5.5.2 示波器设置
      3. 5.5.3 数据导出
  9. 6关于工具
  10. 7疑难解答指南
  11. 8总结
  12. 9参考资料

疑难解答指南

有关不同故障排除场景的建议,请参阅以下常见问题解答。

  • GUI 名称未显示在 View → Plugins 文件夹中
    • 检查 1:验证 SysConfig 和 C2000Ware 产品已在工程 Properties → General → Dependencies 中设置为预期版本。
    • 检查 2:导航至工程 Properties → General → Variables → {下拉菜单}Show both user-defined and system variables → SYSCONFIG_TOOL 变量。验证“sysconfig_cli.bat”文件的路径位于当前 CCS 安装内。该路径应类似于 C:\ti\ccsxxxx\ccs\utils\sysconfig_x.xx.x\sysconfig_cli.bat。
  • 开启通道后数据未出现在图中
    • 检查 1:验证触发通道和电平已设置为通过(基于所绘制数据的性质)触发器的信号,并将触发模式设置为 Manual。
    • 检查 2:验证在打开通道时更新了 SS_currentStreamState 变量。
      • 通过 CCS 连接到目标代码。
      • 在观察窗口中,添加变量 SS_currentStreamState。
      • 如果此变量的值保持为 NO_UPDATE,则 UART 通信存在问题。
    • 检查 3:对于 LaunchPads/controlCARD - 验证 XDS、UART 开关处于正确的位置,并在 SysConfig Step 7a 的 SysConfig SCI PinMux 选择中配置了正确的 GPIO。
    • 检查 4:验证 GUI Options → Serial Port Settings 中的波特率设置与在 SysConf 步骤 6b 的 SysConfig 条目 MCU Signal Sight → Exporter → SCI Transfer Communication Link → Baud Rate 中选择的波特率一致。
  • 该图似乎缺少/跳过了一个或多个通道的数据
    • GUI 具有当缓冲区已满时跳过采集数据样本的内置功能。
      • 通过 CCS 连接到目标代码(确保在 GUI 中点击 Connect 之前运行目标代码)。
      • 在观察窗口中,如果已启用乒乓缓冲,则添加变量“SS_streamDataSkips”和“SS_streamDataSkips2”。
      • 如果 skip 变量的值显著递增,则软件正在跳过采集数据样本。用户可以:
        • 从 SysConfig 步骤 4 中增加缓冲区大小。这样可以在缓冲区已满之前将更多数据放置在缓冲区中。
        • 降低应用程序代码中的数据采集频率(例如:从目标步骤 4 中降低 CPU 计时器 ISR 的频率)。这样可使 SCI 模块有更多的时间在添加更多数据之前清空缓冲区。
        • 在 SysConfig 步骤 6b 中升高波特率。这样可使 SCI 更快地从缓冲区发送数据,从而更快地清空缓冲区。
  • GUI 图看起来太小,或者屏幕上缺少通道旋钮/自动设置按钮
    • 虚拟示波器功能设计为在 100% 比例的屏幕上查看。用户可以在 PC 设置中修改此设置。对于 Windows 中,该选项位于 Settings → Display → Scale and Layout 中。
  • 数据绘图意外暂停
    • 通过点击 Options → Serial Port Settings 并选择 Connect 重新连接到目标。这会复位目标端的流状态。
  • 如在工具中发现任何错误,请在 E2E 论坛上发帖。