ZHCAFN0 August 2025 DP83TD510E
RGMII 接口可通过配置或使用寄存器 0x17 进行选择。不能满足 RGMII 数据表中列出的时序要求是一个常见问题。虽然 RGMII 接口的时序要求在接口选项中是最严格的,但与千兆位 RGMII 相比,10Mbps 速率的时序要求没有 RGMII 那么严格。无论如何,验证是否满足时序要求至关重要。数据表第 5.6 节 列出了这些要求。
此外,验证下面所示的 RGMII 所需的信号是否在 PHY 和 MAC 之间正确布线。
如果怀疑 MAC 总线有问题,请探测布线接收器侧的线路,确保满足接收器的建立时间和保持时间以及 VIH/VIL 要求。违反这些规范的典型症状是,当 PHY 指示干净的流量(寄存器 0x15)时,MAC 上出现数据包错误
可以使用寄存器 0x0017 位 [12:11] 来切换 RGMII 时钟移位,以便满足这些要求
图 2-9 RGMII 信令