ZHCAF34 March 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
为了验证该方案,使用 2 块 AM243x Launch Pad,并进行了以下硬件连接:
图 3-1 显示了演示的验证设置,图 3-2 是所有信号的时序波形,包括:
图 3-1 验证演示设置
图 3-2 所有信号的总体时序在通道 0 上显示的 PWM 周期电平 (16kHz) 下,周期时间设置为 62.5us。位置检测从通道 1 所示周期的中心点开始。通道 2、通道 4 和通道 3 分别显示了 FSI 延时(包括 FSI TX 和 RX 的处理时间以及数据传输时间)。对于传输 32 字节数据字,通过 FSI 的总通信延时约为 3.046us。通道 6 和 7 是器件 1 和器件 2 生成的 IEP SYNCOUT0 信号,通过补偿延迟使其保持良好对齐。图 3-3 显示了上面提到的验证结果。同时,图 3-4 还显示了器件 1 和器件 2 之间的 IEP SYNCOUT0 脉冲漂移在隔夜测试中小于 5ns。漂移在器件 2 中得到补偿。因此,该过程会同步两个 AM243x 器件的 IEP 计数器。
图 3-3 时序验证结果
图 3-4 器件间 IEP SYNCOUT0 漂移的隔夜测试结果数据传输验证结果如 图 3-5 所示。32 字节数据作为位置数据提前写入器件 2 的 ICSSG 动态随机存取存储器 (DRAM)。器件 1 的紧密耦合存储器 (TCM) 存储从 FSI RX 缓冲器接收到的数据。所有数据都复制到 PRU 内核中断内的调试缓冲器 gRxBufData,以显示数据验证。
图 3-5 数据传输验证结果