ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
这是基于 25°C 下的 3800mAh LiFePO4 电池进行的测试。u16MaxFullChgVoltThd 设置为 3800mV。EmptyDhgVoltThd 设置为 2300mV。
测试模式如下:执行恒定放电 2 次,然后改变负载。图 5-17 展示了电池包中电池电芯的状况。由于数字源表存在功率限制,仅运行简单的测试。
图 5-17 电池测试用例请参阅 图 5-17 中的测试结果。在开始时,NomSOC、CusSOC 和 SmoothSOC 存在明显的差距。这是由第一次 OCV 校准误差引起的。
由于残留学习算法的作用,当电压达到放电终止电压 (2300mV) 时,SmoothSOC 可在 0% 至 100% 之间正常运行。同时需注意,EmptySOC 需要学习周期,这意味着如果用户没有输入 iq15AbsEmptySocMatrixInput,则当电池达到其第一次放电终止电压时,SmoothSOC 误差会很大。
对于不同的 NomFullCap,几乎每次静置后都会更新 FltNomFullCap。借助数字滤波器、NomFullCap 变得越来越准确。在 MaxNomFullCap 从 0 变为非零值后,意味着输出 NomFullCap 具有可接受的精度。
图 5-18 电池测试结果图 5-19 显示电池包的结果。
图 5-19 电池测试结果