ZHCADX8B March   2024  – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和所用技术
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 数据融合
        3. 2.2.1.3 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
        1. 2.2.2.1 EmptySoc 和 FullSoc
        2. 2.2.2.2 内芯温度评估
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
    5. 4.5 第 5 步:测量仪表性能检查
      1. 4.5.1 学习周期
      2. 4.5.2 SOC 和 SOH 精度评估
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 和 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507、BQ76952 和 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
    3. 5.3 MSPM0L1306 和 BQ76905
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

硬件设置介绍

硬件板通常用于评估单节电池测量仪表的实施方案。

 MSPM0 测量仪表硬件板图 5-2 MSPM0 测量仪表硬件板

图 5-3 展示了硬件简要方框图,其中显示了此演示使用的所有引脚。该实施方案测试模数控制器 (ADC) 通道 13 的电流、ADC 通道 5 的温度和 ADC 通道 1 的电压。

 MSPM0 测量仪表板方框图图 5-3 MSPM0 测量仪表板方框图

借助用于电流检测的内部 OPA,在 ±2A 负载下,其在室温下的检测误差可达到 ±0.25%。有关硬件介绍及性能的更多信息,请参阅基于 MSPM0 应用手册的自校准电流检测解决方案。

测量仪表板说明如 图 5-4 所示。注意 MCU 电源开关供电跳线。为了进行下载,请将 VMCU 连接到 VEx,然后为 MCU 提供 3.3V 电压,这样可以确保电压与调试器匹配。为了进行评估,请将 VMCU 连接到 VIn,然后为 MCU 提供 1.8V LDO。这可确保实现出色的模拟性能。当 MCU 在大约 500ms 内通电时,MCU 会校准 ADC+OPA 以进行电流检测。此时,电流为 0。否则说明存在恒定的电流失调。

 测量仪表板说明图 5-4 测量仪表板说明

如果用户在通信数据输入模式下使用 MSPM0L1306 LaunchPad,则按如下方式连接 UART 引脚。这同样适用于软件更改。

 MSPM0L1306 LaunchPad UART 连接图 5-5 MSPM0L1306 LaunchPad UART 连接