ZHCADX8B March   2024  – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和所用技术
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 数据融合
        3. 2.2.1.3 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
        1. 2.2.2.1 EmptySoc 和 FullSoc
        2. 2.2.2.2 内芯温度评估
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
    5. 4.5 第 5 步:测量仪表性能检查
      1. 4.5.1 学习周期
      2. 4.5.2 SOC 和 SOH 精度评估
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 和 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507、BQ76952 和 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
    3. 5.3 MSPM0L1306 和 BQ76905
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

通信数据输入模式

对于此模式,电池运行数据通过 GUI 输入。用户由此能够仅使用 LaunchPad 即可运行实际测试用例或评估 MSPM0 测量仪表。该方法无需使用硬件,可增加算法运行频率,并且对电池运行数据的长度没有限制。

 通信数据输入模式结构图 4-12 通信数据输入模式结构
  1. 首先,要实现此方法,用户只需要使用 LaunchPad 并进行适当的硬件设置。
  2. 其次,在更改 Gauge_UserConfig.h 中的 COMMUNICATION_DATA_INPUT 检测模式后,将测量仪表代码下载到 LaunchPad。
  3. 然后,用户需要一个 MCUData 文件。其中说明如何将测试数据传输到 GUI 可识别的文件,尤其是对于那些不是通过 GUI 生成测试文件的用户,这个说明会很有用。用户需要在 B 列中输入电芯编号。然后将电池的各个 Vcell(mV)、Icell(mA) 和 Tcell( °C) 输入到同一个 McuData 文件中的相同列中。为此,用户可先生成一个 McuData 文件,并参考该文件进行传输。最后,使用 -McuData.csv 命名文件。
     McuData 类型图 4-13 McuData 类型
  4. 最后,按照 图 4-14 连接 UART COM 端口,点击打开文件按钮在 MCU COM 工具中加载 MCUData 运行文件。点击数据传输按钮后,等待端口状态变为 Start transmit!。
     通信数据输入步骤图 4-14 通信数据输入步骤

用户将从 MCU 接收电池运行数据,如 MCU 测试数据块中所示。完成传输后,GUI 会自动将接收到的数据保存在 GUI 地址下。