ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
如果用户想要评估 SOC 精度,请参阅 SmoothSoc 而非 NomSoc 或 CusSoc。原因在于从终端用户角度来看,所需的 SOC 是相对 SOC,其只能从 0% 变为 100%,并且在 SOC 输出中不会出现 SOC 跳变。
由于 SmoothSoc 是一个相对 SOC,因此无法通过搜索 SOC-OCV 表来获得精确值。SmoothSoc 达到 100% 和 0% 时的数据点清晰可见。若要获得除 0% 和100% 以外的 SmoothSoc 精确值,用户首先需要构建 SmoothSoc 和 CusRemCap 之间的对应关系,方法是将电池充电至 100% 并放电至 0%。然后,在相同的负载和温度下重新进行测试。用户之后即可使用 CusRemCap 获得 SmoothSoc 精确值。有关进一步说明,请参阅 表 4-8。
| SmoothSoc 精确值 | 条件 |
|---|---|
| 100% | 当电流降至 FullChgCurtThd 且电压介于 MinFullChgVoltThd 和 MaxFullChgVoltThd 之间时。 |
|
0% |
当电压降至 EmptyDhgVoltThd 时。 |
|
其他值 |
首先获取 SmoothSoc-CusRemCap 表,然后在相同条件下重测,以使 EmptySoc 和 FullSoc 一致。然后,用户可使用 CusRemCap 获得准确的 smoothSoc 值。 |
如 节 4.5.1 所示,在至少一次放电或充电后,可获得 MaxNomFullCap,同时算法开始学习 EmptySoc 和 FullSoc 并保存到矩阵中。为了获得更精确的 SmoothSoc,TI 建议用户首先完成两个电池周期。第一个周期用于学习 MaxNomFullCap。第二个周期用于学习和保存 SmoothSoc 及 FullSoc。随后,测量仪表算法即可发挥出理想性能。
SOH 等同于 MaxNomFullCap/NomFullCap。在代码中,SOH 输出需增加 2% 的裕度,以避免由于 NomFullCap 波动而在第一个电池周期中低于 100%。如果用户需要检测 SOH 精度,TI 建议改为检测 NomFullCap 精度。若要在多个周期后评估 NomFullCap 精度,建议流程如下: