ZHCADX8B March   2024  – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和所用技术
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 数据融合
        3. 2.2.1.3 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
        1. 2.2.2.1 EmptySoc 和 FullSoc
        2. 2.2.2.2 内芯温度评估
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
    5. 4.5 第 5 步:测量仪表性能检查
      1. 4.5.1 学习周期
      2. 4.5.2 SOC 和 SOH 精度评估
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 和 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507、BQ76952 和 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
    3. 5.3 MSPM0L1306 和 BQ76905
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

电池模型滤波器

在 节 2.2.1.1 中,仅基于一个电池参数(电压或电流累加)来评估 NomAbsSoc。一种方法是利用 OCV(正电极和负电极平衡)与 NomAbsSoc(不同锂离子浓度)之间的关系。另一种方法是利用库仑计(电子数)和容量(可移动锂离子数)之间的关系。这种策略需要的计算资源更少,因为每个周期只需要使用库仑计即可工作。但需要等到生成 NomFullCap 后进行 1-2 个电池周期。

另外一种策略用来创建一个模型或滤波器,根据所有输入参数(如电流、电压、时间和温度)来评估 NomAbsSoc,甚至还可评估 CusRltSoc。常用的方法有等效电路模型、卡尔曼滤波器、神经网络等。SOC 输出的精度主要取决于模型精度。但是,模型越复杂,意味着需要更多 MCU 计算资源。

一种经济方法是使用最简单的等效电路模型(一阶 RC 模型,如图 2-7 所示)来输出 NomAbsSoc(仅带电压输入)。

 电池模型图 2-7 电池模型

图 2-8 展示了 VGauge 的软件流程图。但在此设计中,SOC 查询表功能只需用于搜索此电池模型中的所需参数。SOC 部分由 IGauge 提供。

 VGauge 软件流程图 2-8 VGauge 软件流程

有关 VGauge 输出的 NomAbsSoc 精度的更多信息,请参阅 MSPM0 L1 测量仪表解决方案指南,应用手册。