ZHCADX8 March   2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和使用的公式
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 + 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507 + BQ76952 + 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
  9. 6参考资料

硬件设置介绍

硬件板通常用于评估单节电池电量监测计解决方案。
GUID-85631551-2031-4704-A47C-ACAC4D22DFDE-low.png图 5-2 MSPM0 测量仪表硬件板

图 5-3 展示了硬件简要方框图,其中显示了此演示使用的所有引脚。该解决方案测试模数控制器 (ADC) 通道 13 的电流、ADC 通道 5 的温度和 ADC 通道 1 的电压。

GUID-C4A7AB89-6BE1-4F68-8B4C-17C6CA59C270-low.png图 5-3 MSPM0 测量仪表板方框图

借助用于电流检测的内部 OPA,在 ±2A 负载下,其在室温下的检测误差可达到 ±0.25%。有关硬件介绍及其性能的更多信息,请参阅基于 MSPM0 的自校准电流检测解决方案

图 5-4 中显示了测量仪表板说明。注意 MCU 电源开关供电跳线。若要下载,请将 VMCU 连接到 VEx,然后为 MCU 提供 3.3V 电压,这样可以确保电压与调试器匹配。若要进行评估,请将 VMCU 连接到 VIn,然后为 MCU 提供 1.8V LDO。这样可以确保出色的模拟性能。此外,当 MCU 在大约 500ms 内通电时,MCU 会校准 ADC+OPA 以进行电流检测。此时,电流应为 0。否则会存在恒定的电流失调。

GUID-67653F3F-5DC1-4DCA-82B6-B91B1A4B2773-low.png图 5-4 测量仪表板说明

如果在通信数据输入模式下使用 MSPM0L1306 Launchpad,除了进行软件更改外,还需要按如下方式连接 UART 引脚。

GUID-85F00DEF-9494-4975-BA28-F25A2F96B996-low.png图 5-5 MSPM0L1306 LaunchPad UART 连接