ZHCADX8 March 2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
本应用手册介绍了基于 MSPM0 的 2 级测量仪表解决方案。它可检测电压、电流和温度,从而直接计算荷电状态 (SOC)。本应用手册内容包括解决方案特性、硬件简介、GUI 简介、软件简介和评估。
本应用手册中讨论的工程配套资料可从以下 URL 下载:https://www.ti.com/cn/lit/zip/slaaef5。
LaunchPad™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
这里有不同的基于 MSPM0 的测量仪表解决方案。表 1-1 快速比较了各个解决方案,方便客户选择合适的解决方案。本文档重点介绍具有不同设置的 MSPM0 测量仪表 L2 解决方案,包括
MSPM0 测量仪表 L1 | MSPM0 测量仪表 L2 | |
---|---|---|
检测的参数 | 电压、温度 | 电压、温度、电流 |
输出关键参数 | SOC | SOC、SOH、剩余容量、周期 |
使用的方法 | 电压测量 | 库仑计数 + 电压测量 + 空/满补偿 + 容量学习 |
适用应用 | 具有低 SOC 精度的输出阶跃数据 | 具有高 SOC 精度的输出百分比数据 |
适合的电池类型 | LiCO2/LiMn2O4 | LiCO2/LiMn2O4/LiFePO4 |
请注意,MSPM0 L2 测量仪表是纯软件代码。MCU 平台、AFE 或电池仅用来显示此算法的功能。其功能如下所示:
该解决方案由三部分组成:硬件、软件和 GUI。所有这些都可以在 https://www.ti.com/lit/zip/slaaef5 找到。您也可以在 SDK 下面找到典型用例的 MCU 代码 (mspm0_sdk_xxx\examples\nortos\LP_MSPM0xxxx\battery_gauge)。
在以下部分中,在说明软件并详细介绍算法之前,先介绍了关于电池知识的基本概念、使用的算法以及如何获得所需的 SOC。
测量仪表算法主要用于告诉用户电池的工作状况,并在输出最大容量和延长电池寿命之间达到平衡。此处显示了这两种条件下的基本控制策略和电池性能。
图 2-1 展示了单节 LiCO2 电池的电池放电模式以及我们要介绍的相关概念。红线表示开路电压 (OCV),即在没有电流流动且电极电势处于平衡状态时正电极 (PE) 和负电极 (NE) 之间的电势差。在将电池静置 1-2 小时后,通常可以将 OCV 视为等于电池电压。蓝线表示运行时电芯电压 (Vcell)。由于电池具有内部电阻,因此在恒定负载下可看到 OCV 和 Vcell 之间会出现压降。
对于 LiCO2 电池,由于化学限制,需要设置完全充电电压阈值(例如 4.2V)和放电终止电压阈值(例如 3V),以避免对电池造成不可逆转的损坏。这意味着,对于不同的放电电流,您可以从电池中获得不同的容量。此外,因为当温度升高时 Rcell 会降低,输出容量也受到温度的影响。在这个测量仪表解决方案中,不可更改的容量称为 NomFullCap,它表示电极结构中的可移动锂离子,其数量不会随电芯使用温度或 C 率的变化而变化。可变容量称为 CusFullCap,这表示最终用户的可用容量,并且受电池运行条件和阈值设置的影响。
图 2-2 展示了正常单节电池的电池充电模式。对于充电情况,可以简化为恒流 (CC) 窗口和恒压 (CV) 窗口。在充电结束时,如果充电电压是恒定的,电流将以指数级减少。如果电流变为 0,则获得 NomFullCap。但是,为了避免长时间等待,实际上设置了终止充电电流,例如 1/20 容量 (1/20C),与 NomFullCap 相比,这会使 CusFullCap 略有减少。
总之,NomFullCap 是从一个 OCV 到另一个 OCV 之间测得的,CusFullCap 是从一个 Vcell 到另一个 Vcell 之间测得的,因此 NomFullCap 始终大于 CusFullCap。
在这个测量仪表算法中,NomFullCap 范围基于 SOC-OCV 表 (CircuitParamsTable) 中每个保存的 OCV 范围。对于 CusFullCap 范围,它基于 MaxFullChgVoltThd 和 EmptyDhgVoltThd 设置,并且在自学后也会发生变化。为了留出一些裕度,建议将 NomFullCap 的 OCV 范围设置为略大于 CusFullCap 的电压范围。