ZHCADU2A February   2024  – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1800G 市场趋势
  5. 2用于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器应用的 LMK5B33216
  6. 3LMK5B33216 概述
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 RMS 抖动
    2. 4.2 BAW 技术
    3. 4.3 相位噪声曲线
  8. 5LMK5B33216 特性
    1. 5.1 频率和相位调整
    2. 5.2 输入基准切换
    3. 5.3 保持
    4. 5.4 零延迟模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

相位噪声曲线

LMK5B33216 等网络同步器的输出相位噪声曲线可分为四个主要区域:

  • DPLL LBW 以下
  • DPLL 和 APLL LBW 之间
  • APLL LBW 以上
  • 输出本底噪声

DPLL 基准以及 XO、TCXO 和 OCXO 输入的质量会影响输出时钟的近端相位噪声。DPLL LBW 是 DPLL 基准时钟的低通滤波器。DPLL 基准主要在载波偏移小于 DPLL LBW 时影响输出噪声曲线。对于近端相位噪声至关重要且有噪声的基准用作 DPLL 输入的应用,可以为 DPLL 配置更窄的 LBW(如 10Hz)。另外,因为 DPLL 基准不会影响从 12kHz 至 20MHz 的载波偏移处的抖动,10Hz 或 100Hz 都是可以使用的常用设置。图 4-5图 4-5 是来自 VCBO 的输出的相位噪声图示例。这些图表明在不同 DPLL LBW 下,在 12kHz 至 20MHz 频率范围内抖动产生的影响可忽略不计。

在 DPLL LBW 以上,DPLL 基准会衰减,XO/TCXO/OCXO 输入与 APLL 噪声的组合在达到 APLL LBW 之前占主导地位。为了充分利用出色的 VCBO 性能,BAW APLL 配置了窄 LBW,通常为 3kHz 至 5kHz;因此,在 8kHz 至约 400kHz 的载波偏移范围内,VCBO 对相位噪声起着主导作用。最后,本底噪声由输出缓冲器来设置,从大约 1MHz 载波偏移开始。

得益于超低噪声 VCBO,可以在不显著影响总 RMS 抖动的情况下为 LMK5B33216 使用低频 XO(例如 12.8MHz),从而降低总设计成本。

图 4-4 提供了一个总结性插图,展示了每个区域如何影响输出时钟的相位噪声。

 网络同步器输出时钟的通用相位噪声图

A:DPLL 环路带宽可设置为 1kHz 至 4kHz。
B:VCBO 的 APLL 环路带宽可设置为 1kHz 至 10kHz。
C:LC VCO 的 APLL 环路带宽可设置为 100kHz 至 1MHz。

图 4-4 网络同步器输出时钟的通用相位噪声图
 使用 10Hz DPLL LBW 的 LMK5B33216 输出的相位噪声细分图图 4-5 使用 10Hz DPLL LBW 的 LMK5B33216 输出的相位噪声细分图
 使用 100Hz DPLL LBW 的 LMK5B33216 输出的相位噪声细分图图 4-6 使用 100Hz DPLL LBW 的 LMK5B33216 输出的相位噪声细分图