ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
下面是 USB-IF 共享的 VIF 编辑器的总体视图。客户或工程师可以在 USB-IF 官方网站上下载该工具。利用该工具,工程师可以配置与等待测试的产品相匹配的所需参数。编辑器为 Type-C 合规性、PD 合规性、USB3.2 合规性和 USB4 合规性等测试生成 .xml VIF。以下各节根据 TPS2772-Q1 产品简要介绍了这些字段和功能。单端口 PD 器件具有类似的原理。打开 VifEditor(该软件可从 USBIF 官方网站下载)。首先,选择端口产品,然后创建新的 VIF。会显示以下选项卡。
图 2-1 手动生成 VIFCaptive_Cable:
指示该元件是否具有固定电缆。任何具有 Type-A 或 USB Type-C 插头的元件都被视为具有固定电缆,即使看不到任何像电缆的东西(例如 USB 拇指驱动器)也是如此。
PD_Port_Type:
3 - Provider Only(将 Rp 置为有效)
TPS257xx-Q1 仅用作电源。因此,必须选择项目 3“Provider Only”。
填写上述信息后,会弹出其他选项卡。
图 2-2 一般 PD 配置对于 PD_Spec_Version_Minor,请查看 USBIF 官方网站以获取最新版本号。
请注意,PD CTS 修订版 1.2 是初始的合并规范。本文档指定了针对 USB PD3.1 器件的 USB-IF 合规性测试。本文档将 PD2.0 和 PD3.0 测试项合并到一个规范中。产品必须通过 PD2.0 和 PD3.0 项目测试。无论是 PD CTS 还是 PD 规范,客户都需要注意最新的规范版本。USBIf 能够修改、添加、删除、放宽或限制某些项目。更新对测试结果非常重要。请及时查看 USB IF 官方网站以了解最新规范。
图 2-3 PD 功能USB_Comms_Capable:
该项表示鉴定中的产品是否能够枚举为 USB 主机或设备?
通常,这并不意味着产品不支持数据通信,仅充当电源。但有些客户可以绕过 IC 数据线,将 USB2.0 或 USB3.2 信号直接连接到集线器或 SOC 以支持数据通信。对于该情形,请为此项目选择“Yes”。原因是测试仪会检查数据线信号,以确认是否有任何信号通过。
图 2-4 USB Type-C 配置另外,根据供应商信息文件定义,如果“USB_Comms_Capable”为“No”,则“Type_C_Can_Act_As_Host”和“Type_C_Can_Act_As_Device”为“No”。如果“USB_Comms_Capable”设置为“YES”且“Type_C_Can_Act_As_Device”设置为“NO”,则“Type_C_Can_Act_As_Host”字段应设置为“YES”。
图 2-5 USB 主机配置如果“USB_Comms_Capable”设置为“YES”,则会弹出另一个面板“USB HOST”。请根据图 2-5 配置页面。
图 2-6 PD 源配置图 2-6 设置 PD 源的参数。请注意,“PD_Power_As_Source”是固定电力输送对象 (PDO)(而不是增强电力输送对象 (APDO))最大功率。否则,在进行 PD 合规性测试时可能会不合格。因此,对于上述情况,请填写 27W(而不是 33W)源功率。此外,“Product_Total_Source_Power_mW”也对应于 27W。“Port_Source_Power_Type”由客户的具体要求决定。
图 2-7 BC1.2 协议和 SOP 发现 ID对于“XID_SOP”,USB-IF 在认证之前会分配一个十进制数。对于“USB_VID_SOP”,该字段是一个 4 位十六进制数,有效值范围为 0h - FFFFh (0 - 65535)。该字段由 USB-IF 分配给供应商。在进行非正式合规性认证或测试之前,供应商必须向 USBIF 申请 XID 和 VID。
对于“BC_1_2_Charging_Port_Type”,应用通常为仅充电。可以选择项目 0 DCP 模式。一些客户可能需要支持数据通信。因此,对于 BC1.2 充电协议,可以选择项目 1 CDP 模式。
以上是 VIF 参数的一般配置。某些参数或面板将来可能会根据 USB IF 的规范修订版更新或修改而发生变化。请在 USB IF 官方网站上查看并下载最新的规范或配置工具。