ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
另以配置 5G 射频中继器为例。在第一个奈奎斯特区域 (<1GHz) 中针对低频带对 RX 路径 C/D 进行了修整,并对匹配电路进行了修改,以适应低于 1GHz 的频率。RX 路径 A/B 则针对 3.5GHz 进行了修整,该频率位于第三个奈奎斯特区域。RX A 和 B 用于 TX 反馈路径。TX 路径 C/D 用于轻松实现 RX 到 TX 直接环回。TX 和 FBRX NCO 配置为 3.5GHz,RX NCO 设置为 430MHz。
对于高发射功率的射频中继器用例,一般不使用直接环回。为了演示 AFE76xx 的直接环回特性,将 RX 路径配置为在基带处具有与 TX 路径相同的采样率。对于直接环回测试,CW 音调放置在 450MHz 下,RX NCO 设置为 430MHz。TX NCO 则设置为 3500MHz。通过环回路径,会观察到轻微的 SNR 下降,如下图所示。
图 6-5 数字 RX 到 TX 直接环回:RX 输入 - CW 在 450MHz 下,TX 输出在 3520MHz 下该用例支持高达 600MHz 的带宽。下面的两个测量结果显示了 3.5GHz 宽带信号的 TX 路径和 FBRX 路径响应。
图 6-6 具有宽带信号的 TX 路径输出 (600MHz)
图 6-7 具有宽带信号的 FBRX 路径输出 (600MHz)用于光中继器应用的 2T2R2FB TDD 配置支持 RX 和 FBRX 模式之间的分时接收模式。在下面的测试中,CW 音调放置在 3525MHz 下。一个用于 RX 模式的 NCO 设置为 3500MHz,而另一个用于 FBRX 模式的 NCO 设置为 3550MHz。RXTDD 和 RXFBSW GPIO 用于触发两种模式之间的模式开关。默认情况下,FBRX 模式支持的带宽是 RX 模式的 2 倍。
图 6-8 RX 模式输出
图 6-9 FBRX 模式输出