ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
对于前面所述的 ADC 采样时钟频率,当基带采样率为 368.64MHz 时,使用的抽取率为 8。DAC 路径的内插率为 12,由此计算出的基带采样率为 737.28MHz。
对于此宽带频谱,下行链路路径应使用 8 个 SERDES 通道。JESD 模式 84111 满足上行链路路径的 JESD 模式 44210 的要求。ADC 输出采样率是 DAC 路径的一半,因此使用四个 SERDES 通道应产生相同的 SERDES 通道速率,即 7.5Gbps。如果 SERDES 通道速率可加倍至 15Gbps,那么对于来自两条上行链路路径的复杂数据流,只用两个 SERDES 通道就足够了。
对于 TX 监控路径,有两种不同的情况。如果 2T2R 在 TDD 下运行,则用于上行链路路径的同一 ADC 路径可以分时用于 TX 反馈路径。如果上行链路的 JESD 模式为 44210,则 JESD 模式会自动切换到 42220 模式。SERDES 通道速率仍将是 7.5Gbps。如果上行链路路径使用 24410 的 JESD 模式,则 JESD 设置会自动切换到 22420,而 SERDES 通道速率保持不变,仍为 15Gbps。对于这两种情况,反馈 RX 的采样率都增加到 737.28MHz。此用例可用于光中继器。
而上行链路和下行链路路径可无缝用于射频中继器。因此,TX 反馈路径不能与上行链路 ADC 路径分时。对于此应用,需要将 22210 的 JESD 模式用于一条反馈路径。SERDES 通道速率将是 15Gbps。
| 八位位组 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 通道 STX0 | 上行链路 A_i0 或 FBRX_A_i0 | |
| 通道 STX1 | 上行链路 A_q0 或 FBRX_A_q0 | |
| 通道 STX2 | 上行链路 B_i0 | |
| 通道 STX3 | 上行链路 B_q0 | |
| 八位位组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 通道 STX0 | 上行链路 A_i0 | 上行链路 A_q0 | ||
| 通道 STX1 | 上行链路 B_i0 | 上行链路 B_q0 | ||
| 八位位组 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 通道 STX0 | 来自第一个样本 0 的 FBRX_i0 | |
| 通道 STX1 | 来自第一个样本 1 的 FBRX_i0 | |
| 通道 STX2 | 来自第一个样本 0 的 FBRX_q0 | |
| 通道 STX3 | 来自第一个样本 1 的 FBRX_q0 | |
| 八位位组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 通道 STX0 | 来自第一个样本 0 的 FBRX_i0 | 来自第一个样本 1 的 FBRX_i0 | ||
| 通道 STX1 | 来自第一个样本 0 的 FBRX_q0 | 来自第一个样本 1 的 FBRX_q0 | ||
5G 中继器应用需要具有一条或两条反馈路径的 2T2R。在任务模式中,它将在 TDD 下运行。但是,以下两个用例之间存在差异:光中继器和射频中继器。在 TDD 模式下运行的光中继器可以共享接收路径以进行 TX 监控。虽然射频中继器应同时对上行链路和下行链路使用一对接收器和发送器,但为了简化设计,最好对 TX 监控路径使用专用接收器。
可通过将下表所述配置组合在一起来实现这些用例。
| 设计选项 | JESD 模式 | SERDES 通道速率 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 上行链路 | 44210 (/2RX) | 7.5Gbps | |
| 24410 (/2RX) | 15Gbps | ||
| 下行链路 | 84111 (/2TX) | 7.5Gbps | |
| 自动切换的反馈路径 | 42220 (/1FB) | 7.5Gbps | 与 44210 配对 |
| 22420 (/1FB) | 15Gbps | 与 24410 配对 | |
| 静态反馈路径 | 22210 (/1FB) | 15Gbps |