ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MANUAL_LPM 状态提供了一种模式,在该模式下,系统可以手动将器件置于低 IQ 状态,同时根据需要使通道保持导通状态并通过短路保护进行保护。若要进入 MANUAL_LPM 状态,需要将 LPM 寄存器中的 LPM 位设置为 1。根据版本的不同,在写入 LPM 命令以进入 MANUAL_LPM 之前,器件需要满足以下条件:
如果不满足上述条件,器件不会转换到 MANUAL_LPM 状态,MANUAL_LPM_ENTRY 位将设回 0,并且 SDO 帧中的 LPM_STATUS 位将保持为 0。如果满足所有条件并将 1 写入 LPM 位,器件将更新 SDO 帧中的 LPM_STATUS 位,然后在 tLPM_ENTRY 内转换为 MANUAL_LPM 状态。
在 MANUAL_LPM 状态下,使用较小的内部 FET 来提供最低 IQ。较小 FET 的 RON 由电气特性部分中的 RON,LPM_MAN 定义。由于 MANUAL_LPM 中使用较小的 FET,因此与使用较大内部 FET 的 AUTO_LPM 状态相比,退出阈值和短路阈值将更低。
对于 TPS2HCS10A-Q1,MCU 或控制器可以向 LPM 寄存器中的 LPM 位写入 0,以手动将器件从 MANUAL_LPM 状态转换为 ACTIVE 状态。当向 LPM 位写入 0 以退出 MANUAL_LPM 状态时,器件会评估 AUTO_LPM_EXIT_CHx 位。如果 AUTO_LPM_EXIT_CHx 为 1,则会在器件处于 ACTIVE 状态时启用尚未启用的相应通道。
对于 TPS2HCS10B-Q1,MCU 或控制器还可以向 LPM 寄存器中的 LPM 位写入 0,以手动将器件从 MANUAL_LPM 状态转换为 ACTIVE 状态,但 TPS2HCS10B-Q1 器件不会评估 AUTO_LPM_EXIT_CHx 位。AUTO_LPM_EXIT_CHx 位对 TPS2HCS10B-Q1 没有影响。如果 DI1 或 DI2 在 MANUAL_LPM 状态下发生状态变化、TPS2HCS10B-Q1 还会从 MANUAL_LPM 状态转换为 ACTIVE 状态。
处于 MANUAL_LPM 状态时,如果负载电流增加到超过编程的 IEXIT_LPM_MAN 阈值,器件将自行唤醒并通过 FLT/WAKE_SIG 引脚唤醒系统。FLT/WAKE_SIG 引脚将产生低电平脉冲并持续 tWAKE_SIG,以提醒系统该器件已退出 MANUAL_LPM 并转换到 ACTIVE 状态。可通过 MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx 位将每个通道的切换阈值编程为 表 8-12 中详细介绍的以下唤醒设置。
如果 ECU 负载电流需求增加较大或输出短路高于 ISCP_LPM_MAN,器件将关闭该通道的较小内部 FET,并在 tRETRY_LPM 内使用较大的 MOSFET 进行重试,同时将 IOCP 设置为过流保护阈值。
额外的负载电流需求和向 ACTIVE 状态的转换会通过 FLT 或 WAKE_SIG(连接到 VDD 的低电平有效上拉电阻器)的下降沿向 MCU 或系统基础芯片 (SBC) 发送信号,这些信号可由 MCU 或 SBC 用作中断信号以唤醒系统。然后可以通过 SPI 轮询器件,以确定 FLT 或 WAKE_SIG 引脚转换是由负载 ECU 电流需求还是短路引起的。仅在 ACTIVE 状态下也确认过流时,该器件才会将故障记录为过流保护故障。
根据负载阶跃幅度,器件将以不同的方式转换到 ACTIVE 状态。图 8-31、图 8-32 和 图 8-33 展示了器件如何响应不同的负载阶跃幅度。
一旦器件由于负载电流增加而转换为 ACTIVE 状态,LPM 寄存器中的 LPM 位将始终设置为 1。若要再次进入 LPM 状态,需要将 LPM 寄存器中的 LPM 位设置为 0,然后再次设置为 1。
| LPM 寄存器中的 MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 00(默认值) | 0.5 | A |
| 01 | 0.625 | A |
| 10 | 0.15 | A |
| 11 | 0.325 | A |