ZHCUBL8 December 2023
PV 电池板的功率输出取决于若干参数,例如电池板受到的辐照、电池板电压、电池板温度等。因此,在影响参数值发生变化的条件下,功率输出也在一天之中不断变化。
图 2-1 显示了太阳能电池板的 I-V 曲线和 P-V 曲线。I-V 曲线表示电池板输出电流与输出电压之间的关系。如图中的 I-V 曲线所示,当端子短接时,电池板电流最大;当端子开路且空载时,电池板电流最小。
如图所示,当电池板电压和电池板电流的乘积达到最大值时,从电池板获得的最大功率表示为 PMAX。该点指定为最大功率点 (MPP)。
下图举例说明各项参数对太阳能电池板输出功率的影响。这些图形还显示了太阳能电池板的功率输出随辐照度的变化。在这些图中可观察到,太阳能电池板的功率输出随辐照度的增加而增加,随辐照度的减少而减少的情况。还要注意的是,发生 MPP 时的电池板电压也随着辐照度的变化而变化。
有关自动识别电池板 MPP 的挑战通常通过在系统中采用 MPPT 算法来解决。MPPT 算法尝试在最大功率点运行光伏电池板,并使用开关功率级来为负载提供从电池板中汲取的功率。
扰动观测法 (PO) 是更为常用的 MPPT 算法之一。该算法的基本原理简单,而且易于在基于微控制器的系统中实现。该过程会稍微提高或降低(扰动)电池板的工作电压。可通过改变转换器的占空比来扰动电池板电压。假定电池板电压已稍微增加,而这会导致电池板功率增加,那么沿同一方向执行另一个扰动。如果电池板电压的增加减少了电池板功率,则沿负方向执行扰动以稍微降低电池板电压。
通过执行扰动并观察功率输出,系统开始在电池板 MPP 附近运行,并在 MPP 周围产生轻微振荡。扰动的大小决定了系统运行与 MPP 的接近程度。有时,该算法可能卡在局部最大值而不是全局最大值,但可以通过对算法进行细微调整来解决此问题。
PO 算法易于实现且有效,因此此设计选用了这一算法。