ZHCAB63H December   2018  – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 参考设计
    1. 1.1 Sub-1GHz LaunchPad
      1. 1.1.1 LAUNCHXL-CC1310
      2. 1.1.2 LAUNCHXL-CC1312R
    2. 1.2 2.4GHz LaunchPad
      1. 1.2.1 LAUNCHXL-CC2640R2
      2. 1.2.2 LAUNCHXL-CC26x2R
      3. 1.2.3 LP-CC26x1
    3. 1.3 双频带 LaunchPad
      1. 1.3.1 LAUNCHXL-CC1350EU/US
      2. 1.3.2 LAUNCHXL-CC1350-4
      3. 1.3.3 LAUNCHXL-CC1352R
      4. 1.3.4 LAUNCHXL-CC1352P1
      5. 1.3.5 LAUNCHXL-CC1352P-2
      6. 1.3.6 LAUNCHXL-CC1352P-4
      7. 1.3.7 LP-CC1352P7-1
      8. 1.3.8 LP-CC1352P7-4
      9. 1.3.9 LP-EM-CC1354P10-6
    4. 1.4 参考设计概述
  5. 前端配置
    1. 2.1 前端配置概述
    2. 2.2 配置前端模式
    3. 2.3 CC13xx 单端模式
      1. 2.3.1 单端模式
      2. 2.3.2 单端仅 TX
      3. 2.3.3 单端仅 RX
      4. 2.3.4 单端模式 — 2.4GHz
    4. 2.4 CC26xx 单端模式
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 24/48MHz 晶体
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 平衡-非平衡变压器
      4. 3.1.4 滤波器
      5. 3.1.5 RX_TX 引脚
      6. 3.1.6 去耦电容器
      7. 3.1.7 天线元件
      8. 3.1.8 射频屏蔽层
      9. 3.1.9 I/O 引脚驱动强度
    2. 3.2 引导加载程序引脚
    3. 3.3 AUX 引脚
      1. 3.3.1 参考资料
      2. 3.3.2 CC26x2/CC13x2 AUX 引脚
      3. 3.3.3 CC26x0/CC13x0 AUX 引脚
    4. 3.4 JTAG 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1  电路板堆叠
    2. 4.2  平衡-非平衡变压器 — Sub-1GHz
    3. 4.3  平衡-非平衡变压器 — 2.4GHz
      1. 4.3.1 针对 20dBm 的建议布局和注意事项
    4. 4.4  LC 滤波器
    5. 4.5  去耦电容器
    6. 4.6  晶体负载电容器的放置
    7. 4.7  电流返回路径
    8. 4.8  直流/直流稳压器
    9. 4.9  天线匹配元件
    10. 4.10 传输线路
    11. 4.11 电磁仿真
  8. 天线
    1. 5.1 单频带天线
    2. 5.2 双频带天线
      1. 5.2.1 双频带天线匹配示例:863-928MHz 和 2.4GHz
      2. 5.2.2 双频带天线匹配:433-510MHz 和 2.4GHz
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC13xx/CC26xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 振荡器进行调谐
  10. TCXO 支持
    1. 7.1 硬件
    2. 7.2 软件
    3. 7.3 示例:在 CC1312R LaunchPad 上使用 TCXO
  11. 集成无源器件 (IPC)
  12. 最佳负载阻抗
  13. 10PA 表
  14. 11电源配置
    1. 11.1 引言
    2. 11.2 直流/直流转换器模式
    3. 11.3 全局 LDO 模式
    4. 11.4 外部稳压器模式
  15. 12电路板启动
    1. 12.1 上电
    2. 12.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 12.3 射频测试:传导测量
      1. 12.3.1 灵敏度
      2. 12.3.2 输出功率
    4. 12.4 软件启动
    5. 12.5 硬件故障排除
      1. 12.5.1 无链路:射频设置
      2. 12.5.2 无链路:频率偏移
      3. 12.5.3 链路不良:天线
      4. 12.5.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 12.5.5 灵敏度差:直流/直流元件布局
      6. 12.5.6 灵敏度差:背景噪声
      7. 12.5.7 睡眠状态功耗高
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

双频带天线匹配示例:863-928MHz 和 2.4GHz

本示例基于 LaunchPad-CC1352P1。

  • 组装 LHIGH:0Ω 和 CLOW:0Ω;CHIGH:NC 和 LLOW:NC
  • 使用网络分析器 (VNA) 在低频带 (868MHz) 和高频带 (2440MHz) 测量初始阻抗
    • 868MHz:54 + j30,VSWR:1.78:1
    • 2.44GHz:14 - j32,VSWR:5.05:1(这在本阶段并非必需的,但出于文档编制的目的而记录,以显示增量值)。
  • 仅将低频带匹配 CLOW 和 LLOW 元件
    • CLOW:5.6pF 和 LLOW:NC;请参阅图 5-3
    CC1354P10-6 将低频带匹配 CLOW:5.6pF 和 LLOW:NC图 5-3 将低频带匹配 CLOW:5.6pF 和 LLOW:NC
  • 通过再次测量阻抗,确认低频带是匹配的:
    • 868MHz:42 + j2,VSWR:1.18:1。在低频带匹配良好
    • 2.44GHz:16+j34,VSWR:5.38:1
  • 仅将高频带匹配 CHIGH 和 LHIGH 元件
    • LHIGH:2.2nH 和 CHIGH:NC;请参阅图 5-4
    CC1354P10-6 将高频带匹配 LHIGH:2.2nH 和 CHIGH:NC图 5-4 将高频带匹配 LHIGH:2.2nH 和 CHIGH:NC
  • LHIGH:2.2nH 在测量时不够大,改为 3.3nH。天线匹配元件基于无寄生效应的理想元件。由于史密斯图中的阻抗位置,无法使用 CHIGH 元件,因此匹配不理想。
  • 使用网络分析器 (VNA) 在低频带 (868MHz) 和高频带 (2440MHz) 测量最终阻抗,
    • 868MHz:37 + j8,VSWR:1.36:1 在低频带匹配良好
    • 2.44GHz:16+j8,VSWR:3.18:1 在高频带匹配合理,但优先使用 VSWR < 2.00:1;请参阅图 5-5图 5-6
      CC1354P10-6 最终匹配值为 LHIGH:3.3nH 和 CLOW:5.6pF图 5-5 最终匹配值为 LHIGH:3.3nH 和 CLOW:5.6pF
      CC1354P10-6 带有以下最终匹配值的 VSWR 图:LHIGH:3.3nH 和 CLOW:5.6pF图 5-6 带有以下最终匹配值的 VSWR 图:LHIGH:3.3nH 和 CLOW:5.6pF
  • 通过匹配元件,天线匹配实现如下改进:
    • 868MHz:VSWR: 1.78:1 –> 1.36:1
    • 2.44GHz:VSWR:5.05:1 –> 3.18:1

上面显示的示例使用了 868MHz 的低频带。因为要同时涵盖 ETSI 频带 (863-870MHz) 和 FCC 频带 (902-928MHz),LaunchPad-CC1352P-1 需要在完整的 863–928MHz 频带内良好运行。在没有匹配元件的情况下,CC1352P1 上的天线长度具有大概 900MHz 的自然谐振。

如果 2.44GHz 下的性能比同时支持 868MHz 和 915MHz ISM 频带更为重要,则可以增加天线的长度,以使自然谐振约为 813MHz (2440MHz/3)。这将在 868MHz 和 2.4GHz 下提供非常好的性能,但 915MHz 频带将受到影响。双频带的常见天线匹配是高频带与低频带之间性能的折衷。