ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55289-Q1 在 CDC 引脚上输出的电压,与 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的输出电流检测电阻上的检测电压成正比。方程式 6 显示了 CDC 引脚上与检测到的输出电流相关的确切电压。
为了补偿 USB 端口的输出与其供电设备之间的电缆上的压降,TPS55289-Q1 可以按照负载电流的比例提升其输出电压。TPS55289-Q1 中有两种实现补偿的方法:设置内部寄存器 05h 或在 CDC 引脚和 AGND 引脚之间放置一个电阻器。
使用内部输出电压反馈时,建议使用内部补偿设置。在 FB/INT 引脚上使用外部电阻分压器设置输出电压时,建议通过在 CDC 引脚上放置一个电阻器来使用外部补偿设置。
默认情况下,内部电缆压降补偿功能启用,并将 0V 添加到输出电压。将该值写入寄存器 05h 中的位 CDC [2:0] 以获得所需的电压补偿。
当使用外部输出电压反馈时,由于其高精度,外部补偿优于内部寄存器。输出电压与 CDC 引脚提供的电流(通过 CDC 引脚上的电阻器提供)成正比上升。建议为反馈电阻分压器的上拉电阻使用 100kΩ 电阻。方程式 7 显示了与检测到的输出电流、CDC 引脚上的电阻以及输出电压反馈电阻分压器的上拉电阻相关的输出电压上升值。
其中
如果 RFB_UP 为 100kΩ,输出电压上升值与检测到的输出电流以及 CDC 引脚上的电阻之间的关系如图 6-6 所示。